Scegli la tua località:

Paese

Reports, Code of Conduct, Certificates


Sustainability report

With an annual sustainability report, KUKA informs its stakeholders about approaches and measures as well as data and facts concerning sustainabilty.

Download the KUKA Sustainability Reports here

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

KUKA Sustainability Report 2023

Download

Sistemi di gestione e certificati in ambito sociale

Per proteggere lo sviluppo duraturo e la salute dei KUKAni, applichiamo sistemi di gestione della qualità che, per esempio, garantiscono la sicurezza dei collaboratori nei cantieri, senza trascurare anche un’attenta gestione della salute. I nostri attuali certificati:

  • OHRIS (Occupational Health and Risk Management System):
    il sistema di gestione della protezione del lavoro dell’ispettorato del lavoro e dell’economia bavaresi il cui compito è rafforzare la sicurezza e la salute del personale sul posto di lavoro rendendo inoltre questi aspetti più economici. OHRIS si prefigge un impegno diretto degli stessi dipendenti sul fronte della sicurezza del lavoro e della protezione della salute.
  • OHSAS 18001 (Occupational Health- and Safety Assessment Series):
    la norma britannica identifica la certificazione di sistemi di gestione della protezione del lavoro. OHSAS 18001 si occupa dei pericoli e dei rischi che pregiudicano la sicurezza aziendale e la salute.
  • CHAS (The Contractors Health and Safety Assessment Scheme):
    il sistema di accreditamento nel campo della sicurezza e della salute CHAS è un certificato per l’industria edile. È rivolto agli acquirenti e ai fornitori, per valutare le competenze in materia di sicurezza e salute dell’azienda.
  • berufundfamilie:
    il certificato mira a posti di lavoro strutturati in modo da prendere in considerazione la situazione familiare e la fase della vita contingente, nell’ottica di aumentare la qualità della vita degli occupati e l’efficienza dell’impresa.

Sistemi di gestione e certificati in ambito ecologico

Con il sistema di gestione dell’ambiente e il sistema di gestione dell’energia che proponiamo, garantiamo l’adeguatezza di approccio, estensione e impatto delle nostre attività nonché dei nostri prodotti e servizi. È pertanto nostro preciso impegno cercare costantemente di migliorare questo sistema di gestione ed evitare di inquinare l’ambiente. I nostri certificati di sostenibilità in questo ambito: 

  • ISO 14001: la norma internazionale ISO 14001 definisce i requisiti relativi a un sistema di gestione ambientale . Mira a un processo continuo di miglioramento. ISO 14001 fa parte di una famiglia di norme che, tra le altre cose, si occupa di ecobilanci, indicatori ambientali e di valutazioni di prestazioni ambientali.
  • ISO50001: questa norma riconosciuta a livello internazionale sostiene l’istituzione di una gestione sistematica dell’energia in quanto si riferisce a efficienza energetica ed emissioni di CO2. KUKA prevede di ottenere la certificazione relativa al sistema di gestione dell’energia in conformità della norma ISO 50001 per il 2016.
  • VDA 6.4: KUKA vanta la certificazione in conformità di VDA 6.4 nei siti pertinenti. Questa norma istruzione si riferisce ai fornitori dell’industria automobilistica ed è stata introdotta dal TÜV tedesco.

Sistemi di gestione e certificati in ambito economico

Nell’ottica di condurre l’attività in modo sostenibile, anche in questo contesto optiamo per sistemi collaudati di gestione della qualità. Tra i nostri certificati in questo settore figurano i seguenti:

  • AEO (Approved Economic Operator – operatore economico approvato): la certificazione serve a confermare la sicurezza della catena di fornitura internazionale come affidabile.
  • ISO9001: questa famiglia di norme riguarda i sistemi di gestione della qualità e promuove la comprensione reciproca a livello nazionale e internazionale.
  • VDA 6, parte 4: in quanto fornitore del settore automobilistico, KUKA vanta anche la certificazione indipendente VDA6, parte 4. La norma consente di dimostrare il rispetto dei requisiti dell’industria automobilistica in settori in cui al momento non è possibile alcuna certificazione conformemente a IATF16949.
  • IATF16949: questa norma si prefigge di migliorare la qualità di processi e sistemi e di rafforzare la soddisfazione del cliente. È incentrata sull’individuazione di errori e lacune e non solo sulla loro prevenzione.
  • EN/AS9100: questa norma riconosciuta a livello internazionale si applica some sistema di gestione della qualità nell’industria aerospaziale. L’EN/AS9100 si basa sulla certificazione ISO9001.
  • ISO13485: sono previsti sistemi di gestione della qualità anche per il settore medico. La relativa certificazione ISO13485 definisce i requisiti per il concetto e la realizzazione di prodotti medici.
  • ISO3834: in quanto professionista nel campo della saldatura, per KUKA anche questa norma è importante. Descrive i requisiti di qualità per fabbricanti di componenti e gruppi saldati mediante fusione.
  • Mittente Conosciuto (MC): questo stato ci consente, in quanto azienda, di spedire carichi aerei indicati come “sicuri”.

Download Certificates