Escolha a sua localização:

País

Megatendência: Evolução demográfica

A evolução demográfica traz consigo uma série de mudanças sérias. Sobretudo a escassez iminente de profissionais qualificados será um fator considerável nas próximas décadas, para o qual as empresas hoje já precisam elaborar estratégias eficazes.


A evolução demográfica leva a uma sociedade em envelhecimento

Sobretudo os países industrializados e emergentes devem se confrontar cada vez mais com um aspecto importante da evolução demográfica: uma sociedade em envelhecimento, na qual pessoas cada vez mais velhas se confrontam com um número de crianças cada vez menor.

Devido ao avanço na medicina e um estilo de vida mais consciente da saúde, a expectativa média de vida aumentou no mundo todo nos últimos 50 anos. Ao mesmo tempo, as taxas de natalidade reduziram drasticamente - no mundo todo, mas sobretudo nos países industrializados e emergentes. De acordo com os prognósticos, em muitos países do mundo a parcela de pessoas acima de 65 anos até 2060 será de cerca de 20 a 30 % da população total.

Origem: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision.

Produtividade a longo prazo apesar da escassez de profissionais

O desenvolvimento demográfico também influencia o mercado de trabalho, no qual haverá cada vez menos profissionais qualificados disponíveis no futuro.

Para enfrentar de forma bem-sucedida a escassez iminente de profissionais qualificados, as empresas, por um lado, precisam manter e expandir a saúde, competência e motivação dos colaboradores existentes e, por outro lado, devem se posicionar como empregador atrativo para profissionais jovens.

Além disso, através da automação de diversas funções e processos, a demanda de pessoal pode ser reduzida e os profissionais existentes podem ser colocados em atividades mais complexas, não automatizáveis.

A automação e a colaboração homem-robô fortalecem a produção do futuro

E é justamente na produção que as soluções de automação inteligentes prestam uma contribuição valiosa para criar um ambiente de trabalho atraente e impedir gargalos de pessoal.

Através da automação de trabalhos monótonos, repetitivos e fisicamente cansativos, as competências e pontos fortes humanos podem ser aplicados em outras áreas, favorecendo a saúde e a motivação dos colaboradores.

Sobretudo os robôs colaborativos (cobots) e sensitivos, que trabalham lado a lado com os colaboradores no âmbito da colaboração homem-robô, oferecem possibilidades totalmente novas para aumentar a produtividade sem pessoal técnico qualificado adicional. Ao mesmo tempo, eles aliviam os colaboradores física como também psiquicamente, e possibilitam resultados de produção constantes e de alta qualidade.

Tecnologias flexíveis de operação intuitiva by KUKA

Para integrar soluções de automação de forma eficiente e sustentável no ambiente de produção do futuro, são necessárias tecnologias flexíveis com capacidade de adaptação e interfaces de usuário de operação intuitiva.

Com o seu amplo portfólio de serviços, a KUKA possibilita uma programação, operação e aprimoramento descomplicado de robôs industriais e instalações de produção completas. De pacotes ready2use, passando por robôs de construção leve colaborativos programáveis por simulação, até prestações de serviço abrangentes – você prepara agora a sua empresa e os seus colaboradores para os desafios da produção do futuro!

Nos Future Production Landscapes as pessoas e robôs trabalham juntos lado a lado.