选择您所在的地点:

国家

合作伙伴和客户案例

通过与强大的合作伙伴合作,如今已有众多采用 KUKA 机器人技术的医疗器械可供使用。


Restoration Robotics:通过机器人实现精确的毛发移植

Restoration Robotics 开发了一款智能解决方案 ARTAS iX™,将微创脱毛和后续植入结合到一个创新应用中。该应用的基础是灵敏的 7 轴机器人 KUKA LBR Med,这款机器人凭借其精度以及医疗器械组件认证成为该应用的优选。在植发过程中,主要从头后部提取单个毛囊并植入头皮上指定的脱发部位。由于仅几毫米长的移植物将被提取并植入上千次,因此保持高重复精度和稳定的质量至关重要。LBR Med 凭借其独特的性能可以出色的完任务。

通过特殊的算法不仅可以获得自然的毛发密度,而且还能实现患者所需的效果。通过 ARTAS iX™,Restoration Robotics 可以持续改善数百万脱发男性的生活。

通过 ARTAS iX,可以极为精准和高效地实现毛发再生。

Life Science Robotics:通过 ROBERT® 使卧床患者恢复活动能力

ROBERT® 是一款用于卧床患者康复治疗的创新型机器人。这款便于使用的设备有助于尽快有效地恢复患者的活动能力,从而减轻医务人员的负担。以 LBR Med 为主要组件的 ROBERT® 是世界上率先发布的专为此康复用途而开发的机器人。

ROBERT® 作为符合医疗器械指令 (93/42/EEC) 的 IIa 类医疗器械获得了 CE 认证,可用于医院以及护理和康复中心。该设备可以准确执行由医务人员设计的锻炼指令,并且可以根据每位患者的个体治疗需求进行调整。
ROBERT 使卧床患者的康复治疗变得更加简便和高效。

AOT:使用激光技术精确切割骨头

尽管医疗技术在过去数年中取得了极大进步,但在切割骨头时,外科医生还是要用到锯子。这种传统方法会导致松落的骨头材料被压入切割面中,使得这一区域迟迟不能康复。瑞士 AOT 公司希望借助 CARLO(低温消融机器人控制的激光截骨术)项目对此有所改变:借助低温激光技术,KUKA 机器人可以使医疗产品没有接触地切割骨头——不仅是直线切割,也可以使其切成弧形或拼图形状。这种方法为患者带来了诸多好处:骨头表面保持完好,在切割完以后可以将骨头重新精确接合,由此大大缩短治疗时间。

KUKA 轻型结构机器人通过安装激光头成为无接触式切割仪器 (© AOT)

Siemens Healthcare:医疗机器人颠覆了 X 光成像技术

Siemens 通过 ARTIS pheno 将一套全新的由机器人支持的血管造影术系统投放市场,用于取代其成功的前身产品 Artis zeego。X 光系统的机器人核心部件是采用 KR C4 技术的 KUKA QUANTEC 机器人,KUKA Medical Robotics 团队在过去的数年中对它进行了调整和扩展,使其可以适用于临床用途。

这样 Siemens ARTIS pheno 通过自动在患者周围来回移动的 C 型臂可以快速而准确地对血管进行 X 光检查。几乎可以从所有位置对聚焦的身体部位成像,但却不需要移动患者的位置。如果必须取消检查,记忆功能可以在之后准确回到相同的位置。这样可以在操作期间检查结果。

ARTIS pheno 将在全球的微创手术、介入放射学和心脏病学手术中使用。

由于采用了 KUKA 的技术,Siemens ARTIS pheno 开创了 X 光成像的新境界 (© Siemens Healthcare GmbH)

Accuray:机器人控制的放射疗法

自 2000 年起,Accuray 一直与 KUKA 合作。源于这种合作关系,诞生了第一套商业化的机器人控制放射外科系统。从此,CyberKnife 一直被先进的放射治疗中心用于高精度的肿瘤治疗。

由机器人手臂在患者周围来回控制光束,这样可以将剂量率集中于肿瘤,从而实现高能X光束取代外科手术刀。一套立体成像系统首先探测肿瘤位置,然后机器人收到移动报告,进而机器人完成对这些移动的平衡。这样不论肿瘤处于身体中的哪一部位。CyberKnife 可以准确直达肿瘤,保护周围的健康组织。

在使用 CyberKnife 治疗时,患者躺在手术台上,同样由机器人驱动手术台。一套数字成像系统立体探测肿瘤位置,向机器人报告由患者呼吸等产生的移动,机器人平衡这些移动。这样可以实现非常高的治疗准确度和质量,不需要住院手术。

在使用 CyberKnife 治疗时,患者可以放松地躺在机器人驱动的手术台上

BEC:使用 KUKA 机器人定位患者

KUKA 的机器人和元件可以确保在放射治疗中精确地定位患者。系统合作伙伴与 KUKA 一起开发了一套可以准确定位患者的个性化解决方案。Buck Engineering und Consulting (BEC) 公司为维也纳 MedAustron 离子疗法和研究中心开发了一套可以定位患者的机器人辅助解决方案,其基础为 KUKA 机器人。 

在以微粒为基础的放射疗法中,由于需要非常有限地移动高能射束,因此必须通过机器人移动患者。

BEC 使用 KUKA 机器人在以微粒为基础的放射疗法中精确定位患者 (© Thomas Kästenbauer)

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置