위치를 선택하십시오:

국가

티모 볼(Timo Boll) – 인생의 스핀

6년 전부터 KUKA와 티모 볼 선수는 완벽한 팀을 이루었습니다. 로봇 및 자동화 기업 KUKA는독자적인 영상 자료에서 이 탁구 스포츠 스타가 2021년 도쿄 올림픽 대회를 준비하는 과정을 함께했습니다. 이 프로젝트에서는 독일 헤센 시골 출신의 탁구 천재가 세계 챔피언이 되기까지의 다사다난한 스토리를 담고 있습니다.


티모 볼과 KUKA, 특별한 경기

첫 부분은 특별한 대결로 시작합니다. “The Duel”(대결) 영상에서는 독일 탁구 스포츠 스타 티모 볼이 세계에서 가장 빠른 로봇인 KUKA KR AGILUS와 대결하게 됩니다. 이 광고 영상은 중국에 설립된 KUKA 공장 개막식 행사를 위해 제작되었습니다. 세계의 중심을 의미하는 중국에서 탁구는 가장 인지도가 높은 종목이며 티모 볼 역시 인기 있는 스타로 많은 사랑을 받고 있습니다.

매력 넘치고 빠른 속도와 섬세한 기량을 동시에 보유한 성공적인 이 스포츠 스타는 최상의 기량과 페어플레이를 표방합니다. KUKA 브랜드 홍보대사 티모 볼은 정밀성, 지구력 및 무결성을 자랑하는 독일 산업용 로봇과 지속적으로 촬영을 위해 함께 했습니다. 그는 공학 기술에 심취한 팬으로서 로봇에도 큰 관심을 가지고 있습니다.

저는 테크놀로지 광입니다! KUKA 로봇은 환상적인 제품입니다. 빠르고, 민첩하며, 정확하고 믿을 수 있기 때문입니다. 실력 있는 탁구 선수와도 같습니다. 저는 KUKA 로봇과의 매치에 언제든지 준비가 되어 있습니다.

티모 볼, 탁구 유럽 챔피언 및 중국 KUKA 브랜드 홍보대사

티모 볼 – 인생의 스핀. 도쿄로 가는 여정

“인생의 스핀”은 특별한 경력의 소유자를 소재로 한 영상 프로젝트입니다. 티모 볼은 그의 경력에서 14년 넘게 탁구 세계 랭킹 톱 텐(top ten)에 이름을 올렸으며, 그 기간 중 오랫동안 챔피언 자리를 유지했습니다. 이후 37세에 역사상 가장 나이많은 탁구 선수로서 다시 1위 자리를 탈환하는 경이로운 기록을 수립했습니다. 그는 20회 이상 독일 챔피언 타이들을 거머쥐었으며 월드컵과 유럽 챔피언십에서 우승하였고 베이징, 런던 및 리오에서 개최된 세 번의 올림픽 대회에서 메달을 획득하는 쾌거를 이루었습니다. 단식, 복식 및 단체전에서 티모 볼은 수많은 트로피를 수상하였으며 팀플레이어로서도 그의 재능은 빛을 발했습니다. 39세의 나이에도 이 탁구 스포츠 스타는 최상의 컨디션을 유지하고 있으며 2021년 도쿄 올림픽 경기에 참가하여 그의 기량을 재확인할 예정입니다.

 

 

동영상 1: 최초 단계

모든 것의 시작: 티모 볼이 그의 고향인 독일 회흐스트(Höchst)에서 올림픽을 준비하는 동안, 우리는 헤센주 남부 오덴발트의 매력을 탐험해 봅니다. 여기에서 우리는 그의 어린 시절로 되돌아가서 80년대 그의 부모님과 그가 어린 시절을 보낸 고향 집, 티모 볼이 탁구를 시작하게 된 동기 그리고 그의 재능을 발견하고 후원한 헬무트 함플(Helmut Hampl) 트레이너와의 만남에 이르기까지 긴 여정을 시작하려고 합니다. [02-2020]

동영상 2: 운동을 시작하던 시기

티모 볼은 유소년 유럽 챔피언십에서 3개의 금메달을 획득하였고 이로써 헤센주 회히스트에서는 이미 장래가 촉망되는 유망주로 주목을 받게 됩니다. 살던 시골 동네를 벗어난 적이 없던 티모의 이야기는 이렇게 시작되었습니다. 이 촉망 받는 유망주가 어떤 스타가 될지 아무도 생각지 못했던 당시였지만 팀 전체가 그를 위해 회히스트로 활동 무대를 옮기게 됩니다. 여기에서 그의 재능을 알아본 헬무트 함플 트레이너를 만나게 됩니다. [03-2020]

동영상 3: 국제적 활약

티모는 2021년 올림픽을 대비하여 의학적 검사를 포함한 집중적인 준비를 하고 있습니다. 우리는 티모의 우상이었던 외르그 로스코프(Jörg Roßkopf)와 그의 첫 좌충우돌 시기를 되돌아봅니다. 그는 Timo의 구단인 TTV Gönnern에서 먼저 조직체계를 재 정렬해야만 했습니다. 그러나 바로 이러한 일들이 2003년 티모가 처음 세계 랭킹 1위에 등극하는데 도움이 되었습니다.

파트 4: 페어 플레이

Timo의 성공은 물론 그의 가장 최고의 순간 중 하나입니다. 2005년에 그는 세계 챔피언 타이틀을 획득할 수 있는 최고의 기회를 가졌습니다. 그러나 그는 이 세계 선수권 대회에서 그의 챔피언 타이틀을 향한 노력을 무산시키는 중대한 결정을 내립니다. 하지만 이 일은 그에게 국제적인 명예와 명성을 가져다 주었습니다.

파트 5: 파트너십

Timo는 그의 파트너십과 스폰서와의 관계도 잘 관리하고 유지합니다. 그래서 그는 소규모이긴 하지만 수년간 그를 지원하는 완벽한 서포터 풀을 보유하고 있습니다. ARAG, Butterfly와 KUKA 특히 티모는 아우크스부르크의 로봇 제조업체인 쿠카와 흥미진진한 파트너쉽을 맺고 있으며, 이를 통해 이 최첨단 기술 선도업체와 세계의 관심을 끌어모은 특별한 동영상을 제작했습니다.

파트 6: 팀 플레이어

싱글 플레이어는 자주 외톨이로 취급됩니다. 티모 볼은 다릅니다. 이 탁구 스타는 복식이나 단체전에서도 탁월한 재능을 보여주고 함께한 팀들에게 수많은 우승컵을 안겨주었습니다. 티모 볼과 국제 경기에 참가하는 것은 어떤 느낌일까요? 티모와의 팀플레이 결과가 궁금하십니까? 그의 탁구 복식 파트너가 공동의 경험 그리고 성공에 대해 이야기합니다.

파트 7: 나의 중국

 

티모 볼은 특히 중국에서 어린 나이에 영웅 반열에 올랐습니다. 열 번이 넘는 방문을 통해 이 독일 탁구 선수는 중국 전문가가 되었고 어떤 선수보다도 이 세계의 중심국가, 중국에서 유명하게 되었습니다. 이 먼 동쪽 나라에서는 관심과 인기를 누리는 반면 고향인 독일에서는 비교적 평범한 일상을 살아가는 그의 모습이 궁금하지 않으십니까? 다음에는 티모가 경험한 감동의 순간들과 독일 기수로서 2016년 리우 올림픽 대회에 참가하여 멋진 경기를 펼친 그가 전하는 당시 이야기 및 상황이 소개됩니다.

특별한 대결에 관한 이야기

탁구 스포츠 스타 티모 볼과 KUKA는 오래 전부터 파트너 관계를 유지하고 있습니다. 이런 파트너십은 특별한 대결을 통해 세상에 알려지게 됩니다. 백만 번 이상의 클릭수를 기록한 광고 영상 “The Duel”에서 티모 볼과 KUKA 로봇 KR AGILUS는 탁구대를 두고 마주서게 됩니다. 결과는 인간의 승리로 돌아갔습니다. 나중에 "복수(The Revenge)" 편에서는 로봇에 손을 부착하고 한 종목에서 대결을 펼치게 됩니다. KUKA와 티모 볼의 기존 영상을 확인하시기 바랍니다.