科隆机器人艺术节 ROBODONIEN 2016:LBR IIWA 在亚琛工业大学机器人工作室担任艺术家助理
KUKA 带着 LBR iiwa 参加了 9 月 16 日至 18 日的科隆机器人艺术节。在亚琛工业大学建筑系的一间工作室内,游客们可以用半自动的方式制造可折叠的构件,并将其组装成一个更大的结构。这种轻型协作机器人可通过握触进行编程,无需任何基础知识。
2016年9月29日
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2016/robodonien_kuka.jpg?rev=-1&w=1900&hash=2EF787CB0435216AD7628D4EEB21C852)
LBR IIWA 协助部件生产
在亚琛工业大学个性化建筑生产教席与 KUKA 的合作之下,一种智能型机器人助手诞生了。在今年的 KUKA 创新奖评选中,这个冠以 DIANA(Dynamic and Interactive robotic Assistant for Novel Applications,面向新应用的动态交互式机器人助手)的项目进入了总决赛圈。为了参加科隆机器人艺术节,这个成功的项目得到了进一步的开发。Lukas Mahlendorf 和 Viktoria Falk 这两位大学生在 Sigrid Brell-Cokcan(个性化建筑生产)与 Linda Hildebrand(循环利用建造)的指导下在其一个项目中造就了一个“旅行馆”(Traveling Pavilion),而一台 KUKA 轻型机器人 LBR iiwa 正是该馆的一部分。这台机器人充当助手,帮助人们用各种各样的原材料制作可折叠的构件,使用者只需通过握触的方式来控制它。
不具备基础知识也可以进行人机协作
在今年的机器人艺术节上,游客们可在一间工作室中亲手指挥一台灵敏的七轴机器人。这台机器人会引导游客完成各项装配工作。在此过程中,机器人通过感觉和视觉与其人类伙伴进行互动。而操作人员可以通过握触和引导机器人来修改事先设定的流程,倒回并调整程序。这样,LBR iiwa 便可与其人类伙伴一同快速、简单地学习新的装配位置。这种不需要语言和摄像头系统介入的“感觉式”编程方式首次由亚琛工业大学在机器人艺术展上展示给大众。
游客可以直观地操作轻型机器人
利用与游客的互动所制造出的各个构件,最终建造出一个大型的构造。“高超的灵敏度和简便的操作性使 LBR iiwa 成为我们项目的完美助手。由于机器人机轴可以顺畅地进行切换,从而实现了一种新颖、直观的人机互动方式。由此,机器人与人类可以互相学习,直到形成双方都认可的完美工作流程,然后,这个工作流程被保存下来,用于后续的其他所有部件”,Sigrid Brell-Cokcan 如此说道。
欢迎在此了解更多关于轻型协作机器人 LBR iiwa 的信息。
通过视频观看2016 KUKA 创新奖评选中的 DIANA 项目介绍