选择您所在的地点:

国家

运用桌面版模块机器人轻松学习机器人编程

看似玩具,但表现如同真机:OrangeApps GmbH 公司最近生产了由系统模块构成的机器人。虽然它的尺寸比同类大型的橙色产品小了四分之一,但性能表现却如同一台真正的 6 轴机器人。这对于学生们而言,正好适合练习。

2020年6月17日


无论是中小学、大学、培训,还是仅仅居家自学,均可适用:全新的 OrangeApps 教育型机器人系统非常适合在完全没有工业车间的情况下了解 6 轴机器人及其操作。这款迷你机器人由 1010 个塑料系统模块、电机和传感器组成,并且可以运用相应软件完全如同真实的 KUKA 机器人一样移动和编程,表现堪比 KR QUANTEC 或 KR IONTEC

教育型机器人给编程的后备力量提供支持

OrangeApps 为 KUKA 和其他工业客户研发了一款适合机器人系统的个性化软件解决方案 – 通常也可以在工业中应用。教育型机器人编程的软件由 KUKA.OfficeLite 加上 OrangeApps 的一款应用程序组成。温馨提示:KUKA 会为中小学和大学提供特定的教育许可证。OrangeApps 希望通过培训用机器人使新进程序员和机器人操作人员对 6 轴机器人的机械和电子方面有所了解。 
外观如同真机:OrangeApps 的 DIY 机器人

由系统模块构成的机器人主要设计用于培训

桌面版机器人限量发售,提供三种款型:套件 1 包括软件、电缆、安装手册以及系统模块供应商的必要技术模块列表。如果您家里已经具备后者,就可以立即开始使用该套件。套件 2 包括所有必要组件和软件的总应用包。套件 3 适合没有耐心、兴趣或时间自行组装机器人的所有人员:在该套件中,机器人已完全组装好,包括软件一起送货上门。
可通过安装手册快速组装 DIY 机器人

无需基础知识,即可安装机器人

OrangeApps 公司总经理兼教育型机器人系统发明者 Daniel Schmidt 保证说道:“13、14 岁以上的青少年掌握一些技巧,就能在 4 到 5 小时组装好机器人。”同时他们会轻松学到很多关于运动系统、齿轮箱、电机和其他机械部件的知识。
这款迷你机器人由 1010 个塑料系统模块、电机和传感器组成。

教育型机器人系统可以如同真实的 KUKA 机器人一般,运用相应的应用程序进行编程和控制。

OrangeApps 公司总经理 Daniel Schmidt
Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置