Choisissez votre emplacement:

Emplacement

La robotique industrielle modernise et pérennise un savoir-faire artisanal unique

L’Autre Instant franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son atelier en intégrant une cellule robotisée 5 axes dédiée à l’usinage de formes en bois pour la chapellerie. Accompagnée par KUKA et 3IDM, l’entreprise associe la précision de la robotique industrielle à un savoir-faire artisanal rare afin de gagner en liberté de création, préserver ses modèles historiques et pérenniser son activité.


Dans l'univers de la chapellerie haut de gamme, chaque détail compte. Derrière la fabrication d'un chapeau se cache un élément essentiel : la forme en bois sur laquelle le feutre est travaillé pour obtenir sa silhouette finale. C'est précisément le métier de L'Autre Instant, entreprise fondée par Mathieu Henra et son associée Lucille Bac. Spécialisée dans la conception et la fabrication de formes en bois destinées à la chapellerie, l'entreprise perpétue un savoir-faire artisanal particulièrement rare, aujourd'hui menacé par la disparition progressive des formistes.

Dans ce contexte, l'enjeu était clair : moderniser les moyens de production tout en préservant l'exigence de qualité et la précision qui font la réputation de ce métier d'exception.

Automatisation d'un processus artisanal d'usinage du bois pour la chapellerie

Une entreprise de chapellerie se modernise et pérennise sa production tout en gagnant en compétitivité et en précision grâce à un usinage automatisé.

Une volonté de repousser les limites de l'usinage traditionnel

Pour fabriquer ses formes en bois, L'Autre Instant utilisait initialement des machines d'usinage conventionnelles 3 axes. Si ces équipements répondaient aux besoins de l'entreprise, ils limitaient néanmoins la complexité géométrique des pièces pouvant être réalisées.
Face à une demande croissante de personnalisation et à la nécessité de gagner en flexibilité, Mathieu Henra souhaitait franchir une nouvelle étape technologique en intégrant une solution robotisée capable d'usiner des formes complexes en cinq axes continus.
L'objectif n'était pas seulement d'automatiser la production, mais surtout d'offrir davantage de liberté créative tout en conservant les standards de qualité indispensables à ce marché exigeant.
 
Planches de bois utilisées pour l'usinage

Une solution robotique adaptée aux exigences du métier

Pour répondre à ce besoin spécifique, KUKA et 3IDM (importateur Robotmaster)ont accompagné l'entreprise dans l'intégration d'un robot industriel 5 axes dédié aux opérations d'usinage. Au-delà du robot, le projet s'appuie également sur l'expertise logicielle de 3IDM, permettant de tirer pleinement parti des capacités de l'installation.
Cette nouvelle solution permet :

• l'usinage de formes beaucoup plus complexes ;
• le maintien d'un très haut niveau de précision ;
• une plus grande flexibilité de création ;
• la modernisation d'un savoir-faire artisanal sans en altérer l'essence.

On peut s'adapter à différents métiers, ici, on parle d'usinage de bois. On peut, par exemple, travailler avec des gens qui font du prototype, des architectes, on peut faire de l'impression 3D, on peut imaginer du polissage, de la peinture.

Gilles Ferre, Président de 3IDM
Différentes tailles et formes à chapeaux

La puissance du numérique au service de l'artisanat

L'intégration des solutions logicielles développées et distribuées par 3IDM, tel que Robotmaster, joue un rôle majeur dans la réussite du projet. Grâce aux outils de modélisation et de simulation 3D, les programmes d'usinage peuvent être validés en amont, réduisant considérablement les temps d'essais et de mise au point, permettant ainsi d’obtenir un produit satisfaisant du premier coup, sans test physique nécessaire.
Les technologies de numérisation permettent également de scanner et de reproduire fidèlement des modèles existants, un avantage particulièrement précieux dans l'univers du luxe où certaines formes historiques doivent être conservées à l'identique.
L'utilisation d'App4PostPro facilite, quant à elle, la conversion des trajectoires d'usinage en mouvements robotisés, simplifiant considérablement la programmation de l'installation.
Logiciel RobotMaster pour modélisation, préparation de formes et tests 3D

Pour nos clients, il y a un bon à tirer, on ne perd pas de temps, il n'y a pas d'allers-retours ; avec Internet, maintenant, tout est rapide.

Mathieu Henra, Fondateur de l'Autre Instant
La clé de voûte de ce projet réside dans la capacité à exploiter les données issues de l'environnement logiciel déjà utilisé par le client. Cette approche a permis de simplifier l'intégration, de limiter les développements spécifiques et de réduire significativement les coûts associés au projet.

Un accompagnement complet de la conception à la mise en service

La réussite du projet repose également sur la complémentarité entre les équipes de KUKA, en charge de l'expertise robotique, et celles de 3IDM, spécialistes des logiciels, de la simulation et de l'accompagnement technique.

Grâce à cet accompagnement, L'Autre Instant a pu réaliser une grande partie de l'intégration de manière autonome, tout en bénéficiant de l'assistance nécessaire pour exploiter rapidement le plein potentiel de sa nouvelle installation.

Cette collaboration démontre qu'il est aujourd'hui possible, même pour une entreprise artisanale de niche, d'accéder à des technologies robotiques avancées et de les intégrer efficacement à son activité.

Résultats obtenus

Grâce à l'intégration du robot KUKA et des solutions logicielles Robotmaster, L'Autre Instant bénéficie désormais :

• d'une plus grande liberté de conception ;
• de la réalisation de formes géométriquement plus complexes ;
• d'une optimisation des temps de programmation ;
• de la conservation numérique de modèles historiques ;
• d'un outil de production moderne, capable d'accompagner la croissance future de l'entreprise.

Au-delà des gains opérationnels, ce projet illustre comment la robotique peut contribuer à préserver et valoriser des métiers d'exception en leur donnant accès aux technologies les plus avancées.

Formes et résultat

Un exemple concret d'innovation au service de la transmission

Dans un métier où la transmission du savoir-faire devient de plus en plus difficile, l'automatisation ne remplace pas l'artisan. Elle lui offre au contraire de nouveaux moyens d'exprimer son expertise.

Associer la flexibilité d'un robot industriel KUKA, les outils numériques de 3IDM et le savoir-faire unique de L'Autre Instant, est la preuve que tradition et innovation peuvent avancer ensemble et coexister pour assurer la pérennité d'un métier rare et préparer son avenir.