Choisissez votre emplacement:

Pays

Partenariat avec la superstar belge

Stromae part en tournée mondiale et KUKA est de la partie ! L’artiste d'exception belge a atteint la notoriété mondiale avec son hit n° 1 « Alors On Danse » en 2009 et entame aujourd’hui son come-back après sept ans d'absence, avec son nouvel album « Multitude ». Fin février 2022, Stromae était de retour sur les scènes de spectacle du monde entier. Et avec lui, dix KR QUANTEC.

Vivez l’expérience du Multitude Tour de très près

Teaser du Multitude Tour (source : Stromae/Mosaert)

Une tournée pour les robots KUKA

Pour ses concerts, le musicien et producteur fait appel à la robotique KUKA ayant fait ses preuves ! Pour sa tournée mondiale en 2022/23, un imposant décor a été conçu, dans lequel dix KR QUANTEC font le show. Cinq KR QUANTEC suspendus au plafond et cinq au sol se produisent lors de ce spectacle innovant. Les robots ont été parfaitement intégrés à la performance de l’artiste et portent des écrans LED surdimensionnés.

Le KR QUANTEC en élément central du spectacle lors des concerts de l’artiste Stromae (source : Stromae/Mosaert)

L’artiste passionné de technique ne mise pas seulement sur l’assistance de robots, mais en a fait une partie intégrante de son spectacle sur scène. Pendant le concert, Stromae utilise régulièrement des animations sous forme de courts clips et d’artwork, ce qui crée un décor varié et imposant. Les écrans mobiles, coordonnés par les robots KUKA, constituent ici un élément central, permettant une mise en scène parfaite et impressionnante. 

Stromae fait une double performance - en live et en tant qu’avatar animé (source : Lydie Bonhomme)
Un spectacle parfaitement chorégraphié lors d’une tournée à succès (source : Lydie Bonhomme)

Les robots KUKA en tournée

Stromae se produira dans de nombreuses villes et pays différents au cours de sa tournée, et avec lui, les robots KUKA ! Le défi consistait à concevoir un concept permettant de monter et de démonter rapidement et en toute sécurité le décor et les robots. KUKA a relevé ce défi en collaboration avec notre intégrateur partenaire Vendome Robotics et a développé un système unique en son genre qui répond aux exigences spécifiques d’une tournée et permet la mise en service et le démontage du décor avec les robots industriels en quelques heures seulement !

Stromae se produit avec les robots KUKA (source : Stromae/Mosaert)

Stromae - un artiste d’exception !

La superstar belge séduit par ses chansons très poétiques et traite de thèmes importants de la société pour leur donner plus de visibilité. Stromae parvient ainsi à décrire et à interpréter en quelques mots des circonstances complexes de la vie quotidienne. Il place l’homme au centre, une caractéristique à laquelle nous nous identifions très bien chez KUKA. La musique de Stromae prend ses racines dans l’électronique et se nourrit d’influences allant de la World music au rap. Pour son nouvel album, l’artiste s’est inspiré du monde entier et combine les différents genres musicaux d’une manière inédite. Sa musique est marquée par des influences particulièrement variées, allant d’un chœur de femmes bulgares à des éléments latino-américains en passant par des flûtes Ney persanes. Stromae crée ainsi un chef-d’œuvre sans précédent !

Multitude Tour

Découvrez les dates de la tournée et réservez vos billets dès maintenant !

Quelle: Stromae / Mosaert

Robotic technology under license in the USA from andyRobot (a Nevada corporation) and covered by U.S. Patent No. 7,545,108 and U.S. Patent No. 11,284,048 and other patents pending.

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies