Choisissez votre emplacement:

Pays

Timo Boll – le spin de la vie

Depuis six ans, KUKA et Timo Boll forment une équipe parfaite. Dans un film documentaire unique en son genre, l’entreprise de robotique et d’automatisation accompagne à présent la vedette du tennis de table lors de son parcours jusqu’aux jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Le projet illustre le parcours d’un talent exceptionnel, depuis ses débuts dans la province de Hesse en Allemagne, en passant par des hauts et des bas jusqu’à devenir un athlète de niveau.


Timo Boll et KUKA : un jeu d’équipe particulier

Tout a commencé avec un duel hors du commun. Dans le film « The Duel », Timo Boll, le joueur de tennis de table allemand ayant le plus de succès, a affronté ce qui est probablement le robot le plus rapide au monde, le KR AGILUS de KUKA autour d’une table de ping-pong. Le spot publicitaire a été produit dans le cadre de l’ouverture d’une usine KUKA en Chine. Dans l’Empire du Milieu, le tennis de table est l’un des sports les plus populaires et Timo Boll y est une vedette acclamée.

Cet athlète sympathique, rapide, couronné de succès et persévérant est synonyme de performances maximum et de fair-play. En tant qu’ambassadeur de la marque KUKA, Timo Boll s’est souvent tenu devant la caméra aux côtés de robots industriels allemands extrêmement précis, résistants et garants de qualité. En tant que passionné de technique, il s’intéresse également beaucoup à la robotique.

Je suis un grand fan de technologie ! Les robots KUKA sont des produits fascinants : ils sont rapides, souples, précis et fiables. Exactement comme un bon joueur de tennis de table. Je suis tout à fait prêt à affronter un robot KUKA lors d’un match difficile .

Timo Boll, champion d’Europe de tennis de table et ambassadeur de marque pour KUKA en Chine

Timo Boll – le spin de la vie. Sur le chemin de Tokyo

« Le spin de la vie » est un projet de film particulier au sujet d’une carrière exceptionnelle : pendant plus de 14 ans de carrière, Timo Boll est resté parmi les dix meilleurs dans le classement mondial de tennis de table, dont une longue période à la première place. À 37 ans, il a reconquis la 1ère place devenant ainsi le plus ancien joueur de tennis de table. Il a décroché plus de 20 titres de champion allemands, a gagné des championnats du monde et des championnats d'Europe, a obtenu des médailles aux jeux olympiques de Pékin, Londres et Rio. Trophées individuels, doubles ou en équipe - Timo Boll est un joueur d’équipe dans l'âme. À 39 ans, la vedette de tennis de table est encore en pleine forme et revient à la charge en participant aux jeux olympiques de Tokyo 2021.

 

 

Partie 1 : Premiers pas

Voilà comment tout a commencé : alors que Timo Boll se prépare dans sa ville natale de Höchst, nous allons à la recherche de souvenirs et découvrons le charme de l’Odenwald dand le sud de Hesse. Nous y regardons en arrière, pour découvrir son enfance et offrons un aperçu exclusif de sa maison familiale et des débuts du petit Timo Boll dans les années 80, jusqu’à sa rencontre avec celui qui l’a découvert et qui est devenu son plus grand sponsor : Helmut Hampl. [02-2020]

Partie 2 : Connais tes racines

Timo Boll remporte trois médailles d’or lors des championnats d'Europe juniors et devient d’ores et déjà une légende à Höchst, en Hesse. Mais Timo Boll, pourtant très attaché à sa ville natale, va faire son entrée dans une histoire plus grande. Une équipe entière déménage pour lui à Höchst, à une époque où encore personne ne pouvait imaginer ce que le talentueux Timo allait devenir. Tous, sauf un : Helmut Hampl, celui qui l’a découvert. [03-2020]

Partie 3 : Percée sur la scène internationale

Timo se prépare de façon intensive aux jeux olympiques de 2021, tout en se soumettant à l’examen médical. Faisons une rétrospective et revenons à la première rencontre de Timo avec son idole Jörg Roßkopf. Celui-ci a dû commencer par effectuer de grands changements au club de Timo, le TTV Gönnern. C’est exactement ce dont Timo avait besoin pour avancer pour la première fois jusqu’à l’élite mondiale en 2003.

Partie 4 : Fair-play

Bien sûr, les succès de Timo font partie de ses plus grands moments. En 2005, il a toutes les chances de son côté pour gagner le titre de champion du monde. Cependant, lors du championnat du monde, il prend une décision lourde de conséquences qui ruine son chemin vers le titre mais qui lui procure un prestige international.

Partie 5 : Partenariats

Timo prend grand soin de ses partenariats et de ses sponsors. Ceci lui a permis de disposer pendant des années de l’accompagnement d’un Pool de soutiens de petite taille, mais parfait pour lui. ARAG, Butterfly et KUKA. Timo est lié par un partenariat passionnant en particulier avec le fabricant de robots d’Augsbourg. Avec lui, le passionné de technique a déjà tourné des films particuliers qui ont fait sensation.

Partie 6 : Le joueur d’équipe

 

Les sportifs individuels ont souvent les réputation d’être des solitaires. Pas Timo Boll. La vedette du tennis de table brille aussi dans les tournois de doubles et par équipes et a gagné de nombreux titres avec différentes équipes. Comment est-ce, de se trouver devant la table avec Timo Boll, lors de compétitions internationales ? Qu’est-ce qui différencie le jeu d’équipe avec Timo ? Ses partenaires en double de tennis de table racontent les évènements et les succès vécus en commun.

Partie 7 :  Ma Chine

 

Timo Boll a été élevé au rang de héros très tôt en Chine en particulier. Au cours d’une douzaine de visites, le champion allemand de tennis de table est devenu un connaisseur de la Chine et a acquis une notoriété comme peu d’autres sportifs avant lui. Mais comment est-ce, d’être fêté en Extrême-Orient alors qu’on mène une vie plutôt tranquille à la maison, en Allemagne ? Il s’agit ici d’un moment incroyable pour Timo. Faisons une rétrospective et revenons à Timo Boll, le porte-drapeau lors des jeux olympiques de 2016 à Rio. D’anciens porte-drapeau allemands nous décrivent ce moment.

Partie 8 : Héroe Olímpico

 

Même après une carrière sportive active de 25 ans, Timo Boll figure toujours parmi les premiers. Même si les jeux olympiques sont à présent décalés d’une année, il se montre pugnace : Il veut également figurer parmi les premiers lors de ses 6e jeux. Quelles sont les chances de Timo Boll ? Ses compagnons nous ont donné la réponse à cette question.

L’histoire d’un duel hors du commun

Timo Boll, la vedette du tennis de table, et KUKA, sont partenaires depuis de nombreuses années. Leur collaboration a été connue avec un duel hors du commun : Dans le spot publicitaire « The Duel », visionné plusieurs millions de fois, Timo Boll et le robot KUKA KR AGILUS s’affrontent à la table de ping-pong. À la fin, l’homme sort vainqueur. Plus tard, il y a eu une revanche dans une discipline où le robot a triomphé. Découvrez les films précédents de KUKA et de Timo Boll.