KUKA 推出新一代 KR QUANTEC 系列
KUKA 改进了其目前为止最畅销的 KR QUANTEC 产品系列。新一代产品可以从 1 月份开始订购,首批交付定于 2019 年 4 月。该系列主要在性能、经济性和灵活性上完成优化。
2019年1月17日
自 2010 年上市以来,已有超过 10 万台 KR QUANTEC 系列机器人交付使用。除了可靠性高之外,全能型机器人在竞争中独一无二的广泛用途也是其畅销原因。机器人设计为涵盖 120 至 300 公斤的负载能力,几乎适用于所有细分市场,例如用于汽车行业、铸造业、医疗领域或执行加工和搬运任务。KR QUANTEC 系列在改进时吸收了 KUKA 在动态自动化行业的经验。

成果在于推出了一套可靠、多样化和高效的解决方案,同时确保最高品质。通过新一代 KR QUANTEC,客户现在就可以投资未来生产。
提高灵活性、降低成本、缩短供货周期
新一代 KR QUANTEC 产品组合得到了优化。例如更为精简的模块化系统明显缩短了供货周期。“同时,我们能为客户提供量身定制的灵活的机器人,它们从各个方面展现对未来的安全投资——包括现场负载能力升级的可行性,通过产品组合中专用款型实现的高可变性,以及缩短停止行程或优化工作区域等技术优化措施”,Wolfgang Bildl 说道。
经过改进的结构设计还可以降低总体拥有成本 (TCO),因为这样可以省去一部分之前的维护工作。此外,通过采用新电缆和拖链系统方案以及减少备件数量(即优化的模块化系统),最大限度地减少停机时间并且降低维护成本,同时也提高了利用率。除此之外,还进一步简化了调试工作。