选择您所在的地点:

国家和地区

动力总成的装配和测试系统

KUKA Assembly & Test公司及库卡柔性系统(上海)有限公司,一直以来负责向全球提供装配设备和测试装置。致力于研发、规划、设计和制造各种设备和自动化装置,包括用于装配电驱、电机、电控器、发动机、气缸盖、变速箱、车桥、制动器和转向系统等系列产品以及相关的检测装置。


动力总成 – 汽车的心脏

动力总成(即 Powertrain)负责将动力传递到道路上,以产生合适的推进力。其由在车辆上负责产生扭矩并将扭矩从发动机传递到驱动轴的大量组件组成。

目前,汽车领域正在经历重大变化。今后几年,传统的内燃机将被电气化取代,未来将是电动汽车的天下。


目前主要有三种不同的驱动方式


混合动力

这是两种不同能源的组合,即一台传统的汽油发动机和一台电机。这两种驱动装置结合在一个高效的系统中,并能在行驶中自动切换。

传统的内燃机(汽油或柴油发动机)

传统的动力总成由带飞轮的发动机、带变速箱的离合器、齿轮以及不同规格的差速器、传动轴和万向节组成。

电动汽车

在停止使用离合器和变速箱等部件之后,混合动力具有了大幅精简、更加高效的动力总成。它包括一块蓄电池、一台电机、大功率电子装置和冷却系统或温度管理系统。

我们满腔的热血,正是我们的源动力

作为全球自动化解决方案供应商之一,我们十分精通灵活高效的装配测试系统的设计。我们始终把握住时代的脉搏,根据您的要求个性化需求开发出具有最高技术水平的自动化方案。我们积累了多年的经验和丰富的专业知识,这使我们成为动力总成所有组件装配和测试解决方案的专家,无论是传统的内燃机、混合动力、电驱动,还是氢气驱动装置。除了研发外,我们的业务范围还涵盖规划、设计和制造机器人辅助的数字化自动化解决方案,包括用于装配发动机、气缸盖、变速箱、车桥、制动器和转向系统等系列产品和用于装配机组的检测装置。辅之以流程规划、同步工程、客户培训和售后服务等服务。KUKA 是您的全方位服务供应商

电动汽车将在短时间内取代内燃机。在短时间内开发出新型车辆和驱动方案,并实现规模化工业生产,是一项艰巨的任务。我们非常高兴能采用电力驱动装置装配和测试设备,为我们的客户提供大力支持。

KUKA Assembly & Test EMEA 首席执行官兼副总裁 Timo Heil

一条龙服务:我们推动自动化的发展

安装:从构想到规模化生产

我们将以优秀的品质尽善尽美为宗旨,实现快速经济高效的安装我们推出的设备,是我们为开发、设计、优化、培训、制造和装配提供的具有前瞻性的解决方案。我们的专业知识和高度的垂直整合使我们具有高的灵活性

发动机装配是我们的专业领域之一。我们的业务范围涵盖用于气门间隙调节的单机、用于装配气缸盖或发动机的短装配线以及用于制造发动机所有构件的整个生产线系统。

我们研发和制造的装配设备适用于下列产品的生产:

  • 内燃机,如汽油或柴油发动机(从预装配到成品发动机)
  • 电动驱动装置(还集成了 EOL 和/或测试面板)

  • 电动驱动单元 (EDU),如转子等(预装配)

  • 以及使用合成燃料氢气的驱动装置

 

发动机和气缸盖装配过程中采用的工艺专有技术

您将受益于我们在机械设备制造领域累积的数十年的专业知识。此外,为了满足您的个性化要求,您将与我们一道共同研发生产设备。为此,我们将采用经过试验、被证明可靠的流程和创新技术。我们还为您提供量身定制的自动化解决方案工业机器人整套生产设备等。从预生产到批量生产,根据自动化程度和每个周期时间进行量身定制,我们可以配置可向全球提供的模块化即用型生产设备。

除此之外,我们还将为您的生产提供灵活和可扩展的手动、半自动和全自动的装配系统。

我们的技术组合

我们从研发阶段生产一路陪伴您和您的产品,以实现完美定制的自动化解决方案

  • 灵活的硬件连接

    数字和模拟,如输入/输出、Can 总线、Flexray、Profinet 等

  • 测量技术

    高精度静态以及动态测量系统

  • 接合技术

    监控力/距离的伺服和气动液压接合系统

  • 供料技术

    用于小型运载工具 (KLT)、散装物料等的自动部件供料系统

  • 计量技术

    密封剂和粘结剂的自动计量系统

  • 质量控制

    视觉系统、扫描仪、传感系统(触觉/视觉)和数据库

  • 搬运

    气动和电动轴系统和多轴/机器人系统

  • 拧螺栓技术

    单个或多个主轴和自动螺栓进给系统

电驱及电机的装配

库卡系统(上海)有限公司在汽车动力总成、电机装配和电驱装配与测试领域提供高效的解决方案,拥有众多基于工艺技术的成功应用案例。

变速箱和车桥装配

我们精通轿车和卡车的变速箱车桥装配

全球众多汽车企业已经在我们的装配线制造出不同的动力总成。

 

我们研发和制造的装配设备适用于下列产品的生产:

  • 手动变速箱、自动变速箱、Vario 变速箱、双离合变速箱和前后桥差速器
  • 混合动力变速箱(MHEV、PHEV)

  • 前后桥,包括自动前束调整和车轮外倾角调整在内

  • 轮架

  • 制动器

 

我们还为您提供个性化装配系统,使您能够更有效地生产产品。

短发动机的装配设备

扁线电机装配

电驱动系统技术迭代,根本目的是为了提高功率密度和效率,从而实现新能车续航里程的增加,高功率密度是发展方向。

 

扁线电机通过增加槽满率,可以增加电机的效率、功率密度、散热能力和NVH 能力,同时生产自动化程度更高,优势显著。

 

完整的发卡式扁线电机制造工艺过程包括10个主要工序,其中包括绝缘纸成型&插入、线杯插入铁芯、线端切头、定子滴漆和电气性能测试等工序。

联机系统

各个装配设备的联机类型可能像产品一样多种多样

我们为下列系统研发了最多样化的联机系统

  • 传统驱动的运输系统,包括工件架在内

  • 轨道引导运输系统,包括智能自行移动工件架在内。这些都是根据人体工程学设计的,可以根据员工的身体情况个性化定制工作位置

  • 智能无人驾驶运输系统 (AGV)

  • 创新型机器人辅助联机解决方案

用于发动机、变速箱和电动汽车的测试系统

通过我们的测试系统和自主开发的检验软件,确保您安装好的机组工作正常。为此我们设计和提供必要的检验测量装置,并通过复杂的分析检查您的发动机和变速箱。

我们研发和制造的测试系统适用于多样化领域:

  • 冷、热测试

  • 泄漏测试

  • 机油系统的功能监控

  • 扭矩和噪音测量

  • 组合式生产线末端测试系统

  • 用于电动驱动装置的生产线末端和/或测试面板

  • 电池的 BOL 和 EOL 测试

  • 燃料电池的 BOL 和 EOL 测试

这些只是我们的部分解决方案,确保您安装好的机组和组件具有良好的质量

不来梅 KUKA Assembly & Test 公司的制冷测试系统

由于专业技术人员严重短缺,现状发生了变化。同时,随着电气化动力总成的不断改进,汽车工业必须转变思想。提升自动化程度将属于解决方案的一部分。作为拥有数十年经验的自动化专家,我们将特定市场的专业知识与独特的技术和研发实力相结合,制定出创新型解决方案。

销售和大客户管理主管 Jan-Christoph Bruhn

体现高技术水平的试验台解决方案

移动性正被重新审视,需要汽车工业及其零部件供应商转变思想重新定位。因此,电气化带来的技术变革也波及到汽车工业的重要装备供应商所处的机械设备制造业。这对主导传统驱动装置的生产流程产生了巨大的影响。

创新型且要求严苛的车辆组件需要运用智能检验系统和尖端技术

在车辆开发过程中,用于开发和生产动力总成中的电气组件的检验测试系统不可或缺。这些都是确保车辆质量安全的一个重要环节。特别是考虑到需要提升汽车和商用车的效率,每台发动机和每台驱动装置都必须进行细节检测。我们已经为几乎所有的任务提供了关键的技术。

我们的动力总成试验台产品组合持续适应不断变化的市场要求的同时还能够满足对电动和混合动力驱动装置的电动汽车解决方案日益增长的需求。因此,在项目的早期阶段,您的组件就可以在我们的试验台上进行测试和验证。

仅凭一台设备并不能决定成功与否,对客户产品的深入理解同样重要。无论您的车辆大小如何,从摩托车或轿车到卡车,再到轨道车辆,我们始终为您提供定制的测试系统。

配备自适应输出轴的传动系统

我们的检验系统安装在世界各地的客户现场进行。规划、实现、支持以及安装各个试验台或现代化改造现有设备 —— 我们一站式提供所有解决方案。我们的测试系统确保采用最高的质量安全标准,使生产更高效、可持续。

您将从我们的咨询和服务中受益

我们始终倾听客户的要求,并通过我们的全球网络和使用现代化的通信工具,提供优异的全球服务。在此过程中,我们注重快速、可靠性和专业性,这些都是执行高效生产流程的关键要素且会贯穿于您的自动化解决方案整个生命周期。 


优势总览

您可以信赖我们经验丰富、协调性强的团队。我们将激情与实力相结合,解决与动力总成有关的任务。

  • 实力和经验

    我们将机械制造领域中的专有技术和崭新的数字化解决方案融为一体,实现生产过程中的高效和智能自动化

  • 前沿技术

    我们始终把握住时代的脉搏,始终提供现代化的自动化技术

  • 面向未来和个性化

    根据不同要求,为未来的移动性提供创新型高效设备和测试系统:从工程设计到调试,再到售后服务

  • 全方位灵活性

    根据您的需求,我们将利用一个庞大的供应商网络,同时为您提供自主研发的解决方案和标准产品