KUKA 推出新一代 KR QUANTEC 系列
KUKA 改進了其目前為止最暢銷的 KR QUANTEC 產品系列。新一代產品可以從 1 月份開始訂購,首批交付定於 2019 年 4 月。該系列主要在性能、經濟性和靈活性上完成改進。
2019年1月17日
自 2010 年上市以來,已有超過 10 萬台 KR QUANTEC 系列機器人交付使用。除了可靠性高之外,全能型機器人在競爭中獨一無二的廣泛用途也是其暢銷原因。機器人設計為涵蓋 120 至 300 公斤的負載能力,幾乎適用於所有細分市場,例如用於汽車行業、鑄造業、醫療領域或執行加工和搬運任務。KR QUANTEC 系列在改進時吸收了 KUKA 在動態自動化行業的經驗。

成果在於推出了一套可靠、多樣化和高效的解決方案,同時確保最高品質。透過新一代 KR QUANTEC,客戶現在就可以投資未來生產。
提高靈活性、降低成本、縮短供貨週期
新一代 KR QUANTEC 產品組合得到了完善。例如更為精簡的模組化系統明顯縮短了供貨週期。「同時,我們能為客戶提供量身打造的靈活的機器人,它們從各個方面展現對未來的安全投資——包括在現場負載能力升級的可行性,透過產品組合中專用款型達成的高可變性,以及縮短停止行程或完善工作區域等技術改進措施」,Wolfgang Bildl 說道。
經過改進的結構設計還可以降低總體擁有成本 (TCO),因為這樣可以省去一部分之前的維護工作。此外,透過採用新電纜和拖鏈系統方案以及減少備件數量(即改進的模組系統),最大限度地減少停機時間並且降低維護成本,同時也提高了利用率。除此之外,還進一步簡化了調試工作。