自分の現在地を選択してください:

場所

An orange KUKA industrial robot arm operates in a modern production environment, monitored by a person with a control unit, with technical circuits and digital connections in the background illustrating the integration of artificial intelligence and automation in the industry.

自動化における人工知能

KUKAは、自社製品やソリューションに人工知能を活用しています。そして、その基本的な目標は常に1つです。それは、お客様の自動化を容易にすることです。


人工知能 (AI) によって、世界は変わりつつあります。これは、世界的な生産拠点、作業場、病院、倉庫における自動化にも該当します。 

AIツール:付加価値を高めるスマートアシスタント

グローバルなデジタル自動化グループとしてますます発展している産業技術企業として、KUKAグループは以前から人工知能に取り組んできました。長年の研究と業界のパートナーとの緊密な協力関係により、KUKAはAIがすでに何ができるのか、そして製品やソリューションのどこに有用に応用できるのかを熟知しています。私たちの目的は、自動化をより簡単にし、より多くの人々が利用できるようにすることです。AIはこれに大きく貢献するでしょう。

自動化におけるAI技術のメリット


効率性の向上

AIツールを使用することにより、機械やシステムの可用性、パフォーマンス、品質を最適化します。 

生産量の増加

ボトルネックを特定し、サプライチェーンを最適化します。

生産コストの削減

メンテナンスを削減し、エネルギー使用を最適化することで、エネルギーコストと材料コストを削減します。 

データ分析の一元化

データを組み合わせて、現在の機械とシステムの状態を分析し、可視化します。

メンテナンス計画の改善

ダウンタイムや遅延を回避します。

ロボット工学におけるAI:自動化をシンプルに

今日、AIを使用すれば、すでに多くのことが技術的に可能になっています。以下のご質問がよく聞かれます。AIが本当に役立つのはどこなのか?どこに付加価値があるのか?KUKAは、ロボット部門において、自社の作業プロセスにおけるサポート的な使用と、自社製品やソリューションへの人工知能の統合の両面から、この課題に取り組んでいます。KUKAにおける人工知能は、それ自体が目的ではありません

AIの自動化はシステムをより柔軟にします。お客様がこのような恩恵を受けられるように、KUKAはAIが提供する機会を的確に活用しています。 

 

生産から物流までをカバーするAIソリューション

ロボットプログラミングにおける人工知能

ロボットのプログラミングは、多くの場合、いまだに専門家の手に委ねられています。この状況を変えるために、KUKAは自然言語で記述された機械への簡単なコマンドをプログラミングコードに変換するAIチャットボットの開発に取り組んでいます。しかし、AIが生成したプログラムコードをロボットコントローラー上で直接テストすることは、未だにリスクが大きすぎるのが現状です。この点については、業界も同意見です。そのため、まず仮想環境でシミュレーションを行い、生成されたコードにエラーがないかどうかをテストします。これには、機械のデジタルツインが使用されます。
ビジュアルコンポーネントのシミュレーション 

ロボット工学におけるAI

ロボットシミュレーションからグリップの質まで

自律移動ロボット (AMR) のマスターコントロールにおける人工知能

KUKAは、自律移動ロボットのマスターコントロールにも人工知能を使用しています。輸送オーダーは、システム全体の効率が最大になるように個々のAMRに分配されます。これにより、AMRの数を最小限に抑え、調達コストと運用コストを削減することができます。 

SwisslogのItemPiQ

SwisslogのItemPiQは、AIがサポートする革新的なアイテムピッキング用ロボットソリューションです。AIモデルを統合することで、ハンドリング品質が向上し、誤ってピッキングされるアイテムの数が削減されます。インテリジェントビジョンシステムは、さまざまなアイテムを検知してピッキングし、未知のアイテムのグリップポイントを識別することで、学習プロセスを大幅に簡素化します

kAIsa - KUKA の AI サポート販売代理店

kAIsa は、my.KUKAプラットフォーム上でお客様をサポートするインテリジェントなセールスアシスタントです。kAIsaは、ユーザーの入力に基づき、さまざまなロボットアプリケーションにカスタマイズされたシミュレーション製品を推奨します。これにより、お客様はお探しの製品をより迅速に見つけることができます。また、このチャットボットは、販売プロセスをより効率的で的を絞ったものにするのに役立ちます。 

KUKA Xpert AIアシスタント:KUKAの知識データベース用チャットボット

KUKA Xpertは、KUKAの中央知識データベースです。一般的な製品やプログラミング情報に加え、お客様やサービスに関する文書も含まれています。

チャットボットは、Xpertでの検索をサポートします。AIアシスタントが160万件の製品情報、文書、ソリューションデータを数秒で検索し、ご質問への回答を提供します。これにより、リサーチ時の時間や、お客様からの問い合わせに回答する際の顧客サービスの時間を節約することができます。

 

KUKA.SmartBinPicking物体の検知、構造化、把持 

KUKA.SmartBinPickingは、箱から乱雑に取り出された部品を自動的に掴むために特別に開発された高度なソフトウェアソリューションです。このソフトウェアは、AIベースの物体検知と精密なロボットパスプランニングを組み合わせ、衝突することなく迅速に部品を取り出します。ニューラルネットワークを使用することにより、ソフトウェアは物体の把持ポイントを検知して優先順位を付けることが可能になり、ビンピッキングの効率と精度が大幅に向上します。

責任あるAIの活用:デジタル変革の機会 

KUKAは、世界の産業環境のデジタル変革に大きな可能性を感じています。特にAIは、産業界に競争優位性をもたらす機会であると考えています。この場合、以下が該当します。自動化産業の高い安全性要件に従って、AIモデルをプロセスに統合します。同時に、私たちは、これらのテクノロジーとその結果得られるデータを責任を持って取り扱うことが、企業としての責任であると考えています。 

KUKAは確信しています。AIは、ポジティブな方法で未来を形作る手助けをしてくれます。私たちの行動の原動力:AIアプリケーションを責任を持って開発および導入し、法的要件に加えて倫理基準も満たしています。そうすることで、私たち自身の願望だけでなく、お客様や社会の願望も満たすことができるのです。私たちの目的は、デジタル技術の使用によって、信頼を創造することです。 

戦略的パートナーシップによる技術革新

新しいテクノロジーは、技術革新の原動力となっています。新しいテクノロジーは、変革や進歩を確実にし、新しい機能を備えた新製品やまったく新しいサービスの提供を可能にします。そのためには、他社、研究機関、大学、あるいはお客様との戦略的パートナーシップが重要な役割を果たします。

AIは、当社のテクノロジーにおいて重要な役割を果たしています。戦略的パートナーシップは、さまざまな分野の専門知識を結集するため、非常に重要です。これはスピードをもたらし、イノベーションを促進します。

クリスチャン・シュヴァイガー、KUKA技術戦略リーダー

あなたは、潜在的なキーテクノロジーのパートナーだと思いますか?それともお客様として、AIを使用して何かを自動化したいとお考えですか? 

AIに関するKUKAグループの声

私たちはお客様の問題を解決しなければなりません。そのためにAIが必要であれば、私たちはそれを使用します。

フイ・ジャン、KUKAグループCTO

AIアプリケーションは、論理的、学習的、創造的生成的なアプリケーションに分けられます。私たちの分野では、すでにアルゴリズムで多くのユースケースをカバーすることができるため、現在は主に論理的なインテリジェンスに焦点を当てています。

ラインホルト・グロース、KUKAロボティクスCEO

AI技術のメリットは、システムをより柔軟かつ効率的にすることです。また、データベースに基づいて推奨を行うことができます。私たちは当然、これを開発に活用しています。“

フォルカー・シュミルゲル、KUKAテクノロジー・イノベーションセンター長