Escolha a sua localização:

País

Megatendência: Individualização

Com o crescente bem-estar global a autorrealização e a liberdade do indivíduo ganham importância. A propensão à individualização também influencia consideravelmente o comportamento do consumo. Os desejos individuais de clientes não são mais satisfeitos com a clássica produção em massa e requerem enfoques inovadores na produção.


Produção em massa personalizada

Para poder atender desejos individuais de clientes e, ao mesmo tempo, se manter dentro de custos eficientes, as empresas precisam desenvolver modelos de negócio centrados no cliente e usar tecnologias de produção inteligentes e flexíveis.

O objetivo de uma produção em massa personalizada (Mass Customization) é a preservação da eficiência geral da instalação. Os fatores críticos disponibilidade, performance e qualidade não podem baixar em comparação a uma produção seriada pura. Além disso, deve estar assegurado um retorno de investimento atrativo e um Time-to-Market menor possível para produtos novos e variantes de produtos.

A chave está em um elevado grau de padronização e automação, que, ao mesmo tempo, permita espaço para variações de características de produto relevantes para o cliente. Também o conceito da modularização, que oferece ao cliente uma configuração de produto individual com base em um sistema modular, é uma possibilidade com eficiência de custos para atender desejos individuais de clientes em alta qualidade e quantidade.

Mass Customization: uma alternativa eficiente para a produção em massa ou individual.

Industrial Internet of Things e Smart Production

A Industrial Internet of Things (IIoT) cria a possibilidade de produzir componentes individualizados e peças avulsas em alta qualidade e mesmo assim de forma rentável. As instalações de produção tradicionais aqui são substituídas por Smart Factories , nas quais processos de produção podem ser adaptados sem problemas e de forma rápida.

Na produção matricial desenvolvida pela KUKA, soluções de automação inteligentes e uma cadeia de processo integrada permitem uma produção extremamente versátil no padrão industrial. Instalações de produção completas, assim como máquinas e robôs individuais, podem ser reconfigurados ad hoc para tipos de produção modificados – sem tempos de espera ou falhas de produção. Assim torna-se realizável a fabricação de diferentes pequenas séries, módulos e peças avulsas no âmbito de Mass Customization industrial.

SFaaS: Smart Factory as a Service

O conceito da Smart Factory as a Service vai até um passo além: capacidades de produção escalonáveis, totalmente automáticas e com capacidade de adaptação podem ser contabilizadas em custos variáveis como prestação de serviços. Assim é possível fabricar novas variações de produtos de forma rápida, flexível e com baixo risco, segundo a necessidade.

A KUKA já oferece hoje insights do conceito da Smart Factory as a Service. Junto com os parceiros de cooperação MHP e Munich Re, a KUKA opera um protótipo da fábrica inteligente em Munique, Alemanha. O local está disponível a interessados para eventos corporativos, seminários e palestras de especialistas.

A Smart Factory as a Service permite processos de produção flexíveis.