选择您所在的地点:

位置

自动化中的人工智能

KUKA 在自家产品和解决方案中运用人工智能。最重要的目标始终是:使我们的客户能够更轻松地实现自动化。


不仅是人工智能 (AI) 正在改变世界,自动化也在于全球起着重要作用,例如对生产厂房、车间、医院或仓库。 

人工智能工具:智能助理带来更大附加值

作为一家日益发展成为全球数字化和自动化集团的工业技术公司,KUKA 集团在人工智能领域的布局由来已久。在工业领域中,通过多年的研究和与合作伙伴的密切合作,我们非常清楚人工智能已有何能耐,也知道可以将其有效应用在哪些产品和解决方案中。我们的目标:使自动化变得更容易,赢得越来越多的用户。而人工智能将对此做出重大贡献。

人工智能技术在自动化领域的优势


降低生产成本

减少维护需求,并最好地利用能源,从而降低能源和材料成本。 

改进维护计划

避免停机和延迟。

增加产量

识别瓶颈并优化供应链。

集中数据分析

结合数据来分析和可视化当前机器和工厂的状态。

提高效率

使用 AI 工具优化机器和系统的可用性、性能和质量。 

机器人领域的人工智能:让自动化变得简单

从技术上来说,如今利用人工智能已经可以实现很多事情。但问题往往是:它用在何处才真正有意义?它在哪里增加了价值?KUKA 机器人部门正在致力于此,既支持其自身的工作流程,也把人工智能集成到我们的产品和解决方案中。KUKA 的人工智能本身并不是目的

人工智能自动化使系统更加灵活。为了确保我们的客户从中受益,我们有针对性地利用人工智能提供的机会: 

 

从生产到物流的 AI 解决方案

机器人编程中的人工智能

机器人编程通常仍由专家负责。为了改变这种状况,KUKA 正在研发一种人工智能聊天机器人,它可以将以自然语言表达的简单机器命令转换为编程代码。然而,直接在机器人控制器上测试人工智能生成的程序代码,仍有相当大的风险,业界对此也表示认同。因此,首先会在虚拟环境中进行模拟,并测试生成的代码是否没有错误。为此,我们使用了机器的数字孪生
仿真可视化组件 

机器人领域的人工智能

从机器人仿真到抓取质量

自主移动机器人 (AMR) 控制系统中的人工智能

KUKA 还将人工智能应用于自主移动机器人的控制:在将运输订单分配给各个 AMR 时,会以达到最高整体系统效率为分配原则。这可以将 AMR 的数量减少到最低限度,从而降低采购和运营成本。 

Swisslog 的 ItemPiQ

Swisslog 的 ItemPiQ 是一款由人工智能辅助的物件拣选机器人创新解决方案。通过将人工智能模型整合到流程中,可以提高抓取质量,并减少错误拣选物品的数量。智能视觉系统可以检测和拣选各种物料,并识别未知物品的抓取点,大大简化了学习过程。

kAIsa - KUKA 人工智能销售代理

kAIsa 是一款智能销售助理,可在 my.KUKA 平台上为客户提供支持。这个助理会根据用户输入的信息,为不同的机器人应用推荐定制的仿真产品。这使得客户能够更快地找到他们想要的东西。此外,聊天机器人也有助于提高销售流程的效率和针对性。 

KUKA Xpert AI 助理:KUKA 知识数据库聊天机器人

KUKA XpertKUKA 的中央知识数据库。除了一般产品和编程信息外,还提供客户文件和服务文档。

聊天机器人帮助您在 Xpert 中查找信息。几秒钟内,AI 助理就会在 160 万条产品信息、文档和解决方案数据中完成查找,并为您的问题提供答案。不仅是您可以节省搜寻信息的时间,客服人员也可以省下回答客户咨询的时间。

 

KUKA.SmartBinPicking:识别、安排顺序和抓取物体 

KUKA.SmartBinPicking 是一款先进的软件解决方案,专为从箱子中拾取杂乱部件的自动化而开发。该软件结合了人工智能物体识别功能与精确的机器人路径规划,可以快速且无碰撞地拾取零件。通过使用神经网络,该软件可以检测物体的抓取点并确定其优先顺序,从而显著提高料箱抓取的效率和准确性

负责任地使用人工智能:数字转型的机会 

KUKA 看到了全球工业景观数字化转型的巨大潜力。我们特别将人工智能视为给行业带来竞争优势的机会。其中有以下原则:按照自动化行业的高安全性要求将 AI 模型集成到流程中。同时,我们认为负责任地运用这些技术及其产生的数据是我们的企业责任。 

我们确信:人工智能可以帮助我们塑造积极正面的未来。我们行为背后的驱动力:负责任地开发和部署人工智能应用,除了法律要求外,还要满足道德标准。通过这种方式,我们不仅达到了自己的标准,还达到了客户和社会的标准。我们的目标:建立对使用数字技术的信任。 

战略伙伴关系实现技术创新

新技术推动技术创新,促进转型和进步,支持开发具有新功能的新产品或提供全新的服务。与其他公司、研究机构、大学或客户建立战略合作伙伴关系也发挥着重要作用。

人工智能在我们的技术中发挥着重要作用。战略伙伴关系非常重要,因为它们可以帮助我们汇集各个领域的专业知识。这可以加快速度并促进创新。

Christian Schwaiger,KUKA 技术战略主管

您是否将自己视为潜在关键技术的合作伙伴?或者您是客户并希望使用人工智能实现特定的自动化过程? 

KUKA 集团关于人工智能的观点

我们必须解决客户的问题。如果需要人工智能,我们就会使用它

张辉博士,KUKA 集团首席技术官