选择您所在的地点:

国家和地区

KUKA助您智能化转型

KUKA 将机械和设备工程世界与工业数字化转型完美结合,从而对工业 4.0 的主题产生了决定性影响。


向数字世界智能转型

数字化需要先驱者:KUKA 不仅是跨制造商和跨行业标准的积极推动者,而且还参与开发了连接实际生产与相应数字结构的平台。我们由此创造了实现开放、全局性平台架构的必要前提。为此,我们是许多促进研究和技术的协会和机构的合作伙伴和成员,例如 OPC 基金会 (OPC UA)、工业 4.0 平台、工业 4.0 开放联盟、MindSphere World 协会和工业数字孪生协会 (IDTA)。

平台架构带来了决定性的优势:例如,可以在任何时间以及从任何设备上访问生产数据。可以分析、管理组件和过程,并在必要时进行调整或重新配置,算力几乎没有限制。甚至还有可能通过互联网进入全新的市场和地区并将专业技术规模化。

  • 生产车间

    每一次数据传输都是从生产中的某个组件开始的:控制器和传感器生成数据,并通过特定的协议和总线系统将其转发到“计算边缘”。

  • 用户界面和应用程序

    数据经过处理后,通过应用程序及其用户界面清晰呈现给终端用户。

  • 边缘计算网关

    物理世界和数字世界之间的本地界面:在这里,所有 I4.0 组件都被联网,数据将被实时分析和处理并以加密形式上传到云。

车间和边缘计算网关

在数字工厂中,每一次数据传输最初都是从生产中的某个部件或过程开始的。其控制器和传感器通过特定的协议和总线系统与其外围设备进行通信。这方面的标准化通信协议是 OPC UA。

在此,边缘计算网关构成了工作单元网络(运营技术,OT)与上级 IT 网络(信息技术)之间的通信接口。在本地边缘计算层上收集、整合、压缩以及加密真实事物 (Things) 的信息。

您可以轻松将边缘计算网关集成到现有的生产设施中(“棕色地带”),从而将它们连接到新的数字世界。由于边缘计算层在事物与云之间进行交互,因此降低了对组件的云通信要求(例如安全性、计算能力、存储需求等)并同时补充了缺失的、可与云兼容的通信协议。

对于最终客户以及工作单元和设备运营方而言重要的是,通过计算边缘的微创整合实现了其过程数据的可访问性。因此,KUKA 积极推动接口的标准化和开放化,以使生产中的所有物品能够通过同一个边缘与云端进行通信。KUKA 加入了许多重要的委员会并倡导将 OPC UA 作为标准化通信协议。

更进一步:TSN(时间敏感网络)作为通过 OPC UA 进行确定性实时通信的扩展,以及 AMQP(高级消息队列协议)作为 OPC-UA 云通信的扩展,正在推进中。与此同时,KUKA 利用多年来在“计算边缘”上的产品经验进行远程维护,并在近期扩展了该方面的知识库。
KUKA 正利用最新的技术对数字工厂进行革新。

互联网中的云计算层

根据最新的安全标准,数据在边缘层收集、预过滤并发送到物联网平台(IoT平台)。该平台由Microsoft AzureAmazon Web Services等老牌云提供商提供。这保证了现代安全标准、弹性和成本效率。
物联网平台则建立在这些云基础设施上,并在物联网专家 Device Insight 的支持下不断开发。它可以在任何基础设施上运行,例如,根据需要运行于私有云或公有云上。
物联网平台上提供了许多服务:包括数据存储和处理(大数据)以及身份验证和授权管理的基本服务。 以此为基础,可以执行人工智能处理预测性维护事件评估。
这些数据可以在一台设备甚至整个工厂的环境中进行评估,并利用KUKA Cloud提供的额外信息进行丰富。这使工厂运营人员能够获得详细的分析结果,并利用结果调整其流程,使其更高效。

KUKA 始终关注中小型机械设备和系统工程公司的需求。我们的 IoT 平台可提供给所有企业并且可以跨市场使用。您能够完全专注于您的核心竞争力,并且可以同时访问已建立的微服务。