借助机器人康复 – 来自于实践并应用于实践
研发这款产品的出发点始于当地大学附属医院的实践经验。“那里的护理人员之前一直手动对患者实施康复措施。这在体力上是非常劳累的工作,十分耗时,对高质量的活动是一个沉重负担。当初的想法就是使这个过程自动化。”问题是:生产样机时使用了工业机器人的手臂。“我们很快意识到,要作为医疗产品获得所需的许可将会是一项非常艰巨的任务。”LSR 公司的 Rune Kristensen 回顾说。理想的方式是需要有适于获批的机器人,用它作为重要组件快速简便地生成解决方案。
//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
Life Science Robotics 开发出一款医疗产品,用于机器人辅助的治疗和使患者恢复活动。其中使用了 KUKA 的 LBR Med,这个组件因获得了医疗预认证而非常适合集成到医疗产品中。
在进行外科手术或中风之后,从医学角度的普遍看法是,高强度和长时间地活动患者的关节和肌肉有利于更好的康复。如果不进行这种活动,可能会导致并发症,甚至之后出现活动障碍。为了防止这种情况发生,来自丹麦奥尔堡的 Life Science Robotics (LSR) 公司研发出操作简单的康复机器人 ROBERT®。“我们想通过我们的解决方案帮助患者更快速和更高效地重新恢复活动,并在这个过程中减轻护理人员的负担。”Life Science Robotics 公司的首席执行官 Keld Thorsen 如此说。
一名患者在接受外科手术后躺在床上。护理人员将具有多段弯曲手臂的设备推进房间:这就是康复机器人 ROBERT®。护理人员将机器人手臂与患者的腿相连。按下开始按钮后,ROBERT® 略微抬起患者的腿。现在护理人员可以手动执行对治疗有意义的活动。ROBERT® 会保存这个活动,然后自主且精准地执行相应的示范,并随意重复。如果活动很突然或者出现其他未预料到的力影响,设备出于安全原因会立即停止。
研发这款产品的出发点始于当地大学附属医院的实践经验。“那里的护理人员之前一直手动对患者实施康复措施。这在体力上是非常劳累的工作,十分耗时,对高质量的活动是一个沉重负担。当初的想法就是使这个过程自动化。”问题是:生产样机时使用了工业机器人的手臂。“我们很快意识到,要作为医疗产品获得所需的许可将会是一项非常艰巨的任务。”LSR 公司的 Rune Kristensen 回顾说。理想的方式是需要有适于获批的机器人,用它作为重要组件快速简便地生成解决方案。
这一次 KUKA 再次当仁不让。“我们听说,这家公司当时正好研发出了 LBR Med,这是一款专门适合医疗技术的轻型机器人”Keld Thorsen 说。LBR Med 帮助获得许可,它是为数不多经 CB 体系认证、可集成到医疗产品中的机器人。形势瞬间明朗:LBR Med 与 ROBERT® 相辅相成。“KUKA 为我们派来了现场开发人员,确保我们对于机器人的功能方式有细致的了解。”Keld Thorsen 回忆说。最大的挑战在于,ROBERT® 在高度复杂的同时还需要操作简单。“毕竟它是由护理人员或者理疗师操作的,而不是技术人员。”Rune Kristensen 解释说。
ROBERT® 的工作精准、独立且灵活。它能够精准地反复执行相同的活动 – 没有中断、劳累或时间限制。“强度最要紧”是康复领域的格言,在 ROBERT® 机器人的辅助下可以经济节约地实现了。这个解决方案减轻了护理人员的负担,他们可以在机器人使患者活动的同时完成需要靠近患者进行的工作,并监督治疗过程,或者照顾其他患者。
通过帮助患者更快速地恢复活动,并在这个过程中减轻护理人员的负担,ROBERT® 让我们从根本上改善了医疗保健体系的效率。
“人口统计学研究显示,20 年后 60 岁以上的人口数量将大大超过目前。这意味着,一方面护理费用增加,另一方面护理人员的数量减少。”ROBERT® 可以填补这个缺口。护理机器人现在已经在波兰和芬兰得到应用。“目前我们正努力通过合作伙伴扩展销售渠道。”Keld Thorsen 如此说。在售后服务方面,他对合作伙伴 KUKA 及其遍布世界的客户服务网络充满期待。“我相信我们很快就会达成一致 – 这样 ROBERT® 就可以帮助更多的患者恢复活动。”