Seleccione tu localización:

Ubicación

“La mayor ventaja es el ahorro de tiempo”

Como empresa tecnológica e industrial, KUKA lleva bastante tiempo trabajando con la inteligencia artificial (IA). La IA ofrece esencialmente la posibilidad de automatización allí donde la programación tradicional alcanza sus límites. Esto también se aplica a nuestros productos.


Ulrike Götz
9 de julio de 2025
Tecnología
Reading Time: 4 minutos

Se trata de un asistente de IA basado en texto que facilita la simulación y la programación de los robots KUKA: el iiQWorks.Copilot. Está cambiando la forma en que se programan y ponen en marcha los robots KUKA. Lanzado como un proyecto de desarrollo con Microsoft, la primera versión de Copilot estará disponible para los clientes a finales de año. En una breve entrevista, Christian Schletter, Desarrollador de Negocios para Simulación y Programación Offline en KUKA, informa sobre los primeros comentarios de los clientes y las ventajas que ofrece Copilot. 

Cuando en KUKA integramos la Inteligencia Artificial en nuestros productos, lo hacemos de forma muy específica. Siempre que aporte un valor añadido a nuestros clientes. Presentamos el iiQWorks.Copilota un público internacional en Automatica 2025. ¿Cómo fue la acogida?

Christian Schletter: “Sin duda, mereció la pena presentar el iiQWorks.Copilot en la feria. Las opiniones de programadores de robots con experiencia, responsables de la toma de decisiones y nuevos clientes que aún no han automatizado sus procesos fueron muy positivas. Incluso observé un auténtico “efecto sorpresa” en muchos casos. Esto se debió principalmente al hecho de que nuestros clientes pueden ahorrar mucho tiempo con Copilot. Si ya no tienen que ocuparse de los detalles más precisos de nuestro lenguaje de programación KUKA Robot Language (KRL), disponen de más tiempo para optimizar el programa. El hecho de que en KUKA podamos mapear todos estos pasos en la simulación y el gemelo digital de la célula robótica es muy convincente. Aquí y allá, también observé cierta desconfianza hacia la IA. Sin embargo, tan pronto como nuestros clientes pudieron probarlo por sí mismos y comprendieron los casos de uso para los que podían implementar Copilot, se convencieron rápidamente de su valor añadido. Siempre percibí entusiasmo cuando quedó claro lo rápido que se puede obtener un programa funcional y una simulación ejecutable gracias al apoyo de Copilot”.  

Christian Schletter: ‘La mayor ventaja de iiQWorks.Copilot para nuestros clientes es el tiempo que ahorra’. © KUKA Group 

¿Cómo se incorporarán estos comentarios al desarrollo futuro de Copilot? 

Christian Schletter: “Siempre utilizamos nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, con el objetivo de facilitar el acceso a la robótica y la automatización. Esto también se aplica a iiQWorks.Copilot. La facilidad de uso es nuestra máxima prioridad. Queremos que Copilot sea aún más intuitivo y fácil de entender para nuestros clientes. El objetivo es que un comando en lenguaje natural como ‘recoger cajas de la cinta transportadora en TargetPick y paletizarlas en 3 filas, 2 columnas y 3 pisos en ReferencePlace [...]’ sea suficiente para que Copilot genere en pocos minutos un programa robótico totalmente funcional, que pueda transferirse directamente al controlador del robot tras su validación con el gemelo digital. Actualmente, todavía se requiere un cierto conocimiento básico sobre programación de robots, programación offline y la representación de robots y otros accesorios en el entorno de simulación. A nuestros clientes también les resultaría muy útil la posibilidad de chatear con Copilot. Actualmente estamos considerando la posibilidad de integrar una conexión a nuestra base de datos de conocimientos KUKA XPert. También hemos integrado aquí un asistente de IA. Proporciona explicaciones útiles sobre el código y los mensajes de error del robot, y ofrece a los usuarios consejos sobre cómo reducir aún más el tiempo de ciclo del robot. 


Iniciando como un proyecto de desarrollo de Microsoft, la primera versión de iiQWorks.Copilot estará disponible para los clientes a finales de año. © KUKA Group

¿Qué ventajas ofrece Copilot a nuestros clientes y para qué se utiliza más habitualmente? 

Christian Schletter: "La mayor ventaja es, sin duda, el ahorro de tiempo. Por ejemplo, si el objetivo es escribir un programa que haga que el robot paletice algo, incluso los programadores experimentados necesitan varias horas para hacerlo. Con la ayuda de iiQWorks.Copilot, se puede hacer en cuestión de minutos. Además de los programadores experimentados, también queremos utilizar el asistente de IA basado en texto para atraer a los clientes que actualmente se muestran algo recelosos ante la automatización. El iiQWorks.Copilot también es ideal para reuniones de ventas. Los requisitos se pueden configurar y probar en la simulación directamente durante la reunión con el cliente. Para ello, hemos integrado un área separada en Copilot llamada “Layout&Template Agent”. Actualmente, las aplicaciones típicas de Copilot se encuentran en aplicaciones de paletizado o pick&place. En el futuro, también sería concebible optimizar el diseño de una célula robótica en términos de consumo de energía o tiempos de ciclo".   

Varios expertos de KUKA colaboraron con el Equipo de Ingeniería de Soluciones Industriales de Microsoft para desarrollar iiQWorks.Copilot. Con iiQWorks.Copilot, los usuarios internos de KUKA pudieron reducir hasta en un 80% el tiempo de programación de tareas sencillas. Al simplificar el proceso de programación, el agente ampliará significativamente el círculo de personas que automatizarán en el futuro. Todos los detalles se pueden encontrar en la Historia de Cliente de Microsoft sobre KUKA iiQWorks.Copilot:  

Democratización de la robótica: cómo KUKA está haciendo accesible la automatización con Azure e IA

Lea la Historia de Cliente de Microsoft

Siguiente artículo

Esto también podría interesarle