Seleccione tu localización:

Ubicación

La vida del futuro: con la ayuda de la robótica y la automatización

La escasez de viviendas, el aumento de los alquileres y la crisis inmobiliaria en las grandes ciudades son problemas graves a nivel mundial. ¿La solución? Recurrir a las nuevas tecnologías.


Teresa Scheunert
22 de octubre de 2025
Sociedad
Reading Time: 4 minutos

Viviendas asequibles, construidas de la forma más sostenible posible: este es uno de los problemas sociales más importantes de nuestro tiempo y tiene el potencial de provocar malestar social. Los complejos procedimientos de aprobación, el aumento de los precios y una industria de la construcción obsoleta son solo tres de las razones que explican la cada vez más grave escasez de viviendas en muchos países. 

"El sector de la construcción apenas ha evolucionado en los últimos 50 años; gran parte del trabajo en las obras sigue realizándose a mano. Esto plantea enormes retos para el sector. Sin una transformación fundamental del sector de la construcción, no se podrá resolver el grave problema de la escasez de viviendas," afirma Timo Heil, director general de la división de ingeniería de plantas de KUKA para Europa, Oriente Medio y África.

 

Automatización flexible: ahora aplicable en la construcción

Pero, ¿Cómo se pueden construir casas y apartamentos de forma más rápida y económica? La producción en serie y la construcción modular son la clave. A primera vista, no se trata de un concepto nuevo, pero, combinado con la automatización y la digitalización, este  nuevo tipo de construcción puede revolucionar el sector. 

“La construcción automatizada de viviendas traslada en gran medida la obra a la fábrica: con la ayuda de la robótica, se producen elemento completos de apartamentos en la cadena de montaje mediante un proceso altamente automatizado y digitalizado, que luego solo hay que montar en la obra”, explica Timo Heil, refiriéndose al innovador concepto que solo ha sido posible gracias a los rápidos avances tecnológicos en el mercado de la automatización.

 

El software, la robótica y la automatización se han vuelto tan flexibles que en KUKA podemos transferir nuestras décadas de experiencia en automatización y plantas a la industria de la construcción. Esto ofrece un enorme potencial. Y no estamos hablando de edificios prefabricados estandarizados y grises, sino de espacios habitables modernos en todas sus variantes, significativamente más baratos, más eficientes y más rápidos de construir.

Timo Heil, CEO de KUKA Systems EMEA

Primera fábrica de construcción de viviendas en el sur de Alemania

Y el concepto de “espacio habitable en la cadena de montaje” ya no es solo una teoría: la primera fábrica de construcción de viviendas de GROPYUS se encuentra ahora en Richen, Alemania. En la planta de producción altamente automatizada de KUKA, 50 robots KUKA fabrican elementos para paredes y techos en dos líneas de producción utilizando procesos controlados digitalmente y  más de 120 herramientas robóticas especialmente desarrolladas. El objetivo: un método de construcción rentables, respetuoso con el medio ambiente y totalmente controlado digitalmente.

 
Una mirada al interior de la fábrica de construcción de viviendas de última generación de Gropyus

GROPYUS desarrolla y produce edificios de apartamentos sostenibles de varios pisos utilizando métodos de construcción en madera a escala industrial en su fábrica inteligente de Richen. Estos edificios se planifican íntegramente de forma digital, se fabrican mediante procesos altamente automatizados y, a continuación, se montan en las obras, en parte utilizando métodos automatizados. 

La innovadora digitalización integral optimiza todo el proceso de construcción, desde la planificación y la producción hasta la construcción y la explotación del edificio. Esto permite a GROPYUS reducir el tiempo de construcción hasta en un 50% en comparación con los métodos de construcción convencionales.

La nueva fábrica de construcción de viviendas puede producir alrededor de 3.500 apartamentos al año, lo que representa una superficie bruta de 250.000 metros cuadrados. Se trata de un verdadero hito en la construcción del futuro, sostenible y eficiente, gracias al uso de la automatización y la robótica.

 
La innovación de cerca: cómo funciona la construcción automatizada de casas modulares
Siguiente artículo