Scegli la tua località:

Paese

Plasmalassen

Saldatura al plasma

La saldatura al plasma può essere considerata un ulteriore sviluppo della saldatura TIG. È sempre più usata nella produzione automatica in considerazione di numerosi vantaggi, non ultimo da un punto di vista economico.


Saldatura al plasma: la tecnologia

La saldatura al plasma è un processo di saldatura a resistenza:

nella saldatura al plasma, tra un elettrodo di tungsteno e il materiale si forma l’arco elettrico. A differenza di quanto avviene nella saldatura TIG, l’arco elettrico viene imprigionato da un ugello raffreddato ad acqua. Tra l’elettrodo e l’ugello fluisce inoltre un gas al plasma, di norma l’argon, che protegge la fusione dall’ossidazione e stabilizza l’arco elettrico.

Saldatura al plasma automatizzata

Abbiamo già realizzato diversi sistemi automatizzati per l’industria automobilistica e relativi fornitori: da semplici impianti a singola destinazione a linee di produzione altamente flessibili. In loco emerge che i nostri impianti di saldatura al plasma si contraddistinguono per l’elevata stabilità di processo.

Saldatura al plasma: i vantaggi

La saldatura al plasma si pone come alternativa alla saldatura laser e presenta molti vantaggi: 

  • Maggiore concentrazione di potenza
  • Maggiore velocità di saldatura
  • Minori deformazioni
  • Migliore copertura aria

Telefonateci se avete domande su questa tecnologia. Vi forniremo consulenza sulle specifiche possibilità nella vostra azienda.