Scegli la tua località:

Posizione

Selezionare una lingua:

  • Italiano / Italian
Cella robotica KUKA con tecnologia Meltio per stampa 3D metallo

Efficienza, Precisione, Scalabilità: Wire Trading – punto di riferimento per la manifattura additiva del metallo

Da oltre venticinque anni Wire Trading vive la trasformazione del metallo: prima nella lavorazione del filo, poi nell’automazione, oggi nell’additive manufacturing. L’esperienza maturata sul campo e l’apertura costante verso l’innovazione hanno portato l’azienda a sviluppare una cella robotica di stampa 3D in metallo che unisce la robotica KUKA, un posizionatore e la testa Meltio in un’unica piattaforma pronta all’uso. Il risultato: una soluzione compatta, versatile e altamente performante, progettata per supportare aziende di ogni settore — dall’arte alla riparazione stampi, dall’architettura alla produzione industriale — offrendo un nuovo modo di creare e rigenerare componenti metallici.


La storia di Wire Trading: dalle prime macchine per il filo a un punto di riferimento per la produzione avanzata

Wire Trading nasce venticinque anni fa a Godega di Sant’Urbano (TV), come realtà specializzata nella lavorazione del filo metallico.

I tre soci fondatori — cresciuti professionalmente insieme alle prime macchine dedicate a questo settore — hanno costruito l’azienda partendo dall’esperienza diretta in officina, dove si sono formati operando, vendendo, retrofittando e perfezionando impianti per il filo.

Nel tempo, questa competenza si è trasformata in un vero e proprio know-how industriale.

Come racconta Loris Taffarel, CEO e Sales Manager, “la storia dell’azienda affonda le radici in una passione condivisa per la meccanica e nella voglia di dare forma a soluzioni sempre più efficienti per le imprese”.

È da qui che nasce anche la collaborazione con i grandi marchi del settore: da un lato Wafios per la lavorazione del filo e del tubo, dall’altro KUKA per l’automazione, ambito in cui Wire Trading ha sviluppato negli anni sistemi dedicati alla saldatura, alla manipolazione e alle lavorazioni robotizzate.

Questa crescita continua è stata guidata da una mentalità orientata alla sperimentazione. “Una propensione naturale a cercare nuove strade, nuove tecnologie e a scommettere su ciò che può portare valore concreto alle aziende manifatturiere”, come descrive Loris Taffarel.

Wire Trading: impianto robotico per additive manufacturing metallico
Wire Trading: impianto robotico per additive manufacturing metallico

Come nasce l’idea della cella robotica di stampa 3D in metallo

L’intuizione di sviluppare una cella robotica dedicata alla Metal Additive Manufacturing nasce da un percorso fatto di ascolto del mercato e ricerca tecnologica.

In Wire Trading, l’esigenza di ampliare l’offerta verso soluzioni sempre più avanzate è maturata progressivamente, insieme alla necessità di trovare partner in grado di affiancare l’azienda in progetti complessi. Come racconta Arianna Soldan, Purchasing Specialist, «eravamo alla ricerca di un partner che avesse la nostra stessa visione e che potesse supportarci nelle automazioni richieste dai clienti».

In KUKA l’azienda ha trovato un alleato competente e presente, capace di accompagnare Wire Trading lungo tutte le fasi di sviluppo.

Sul fronte tecnico, la collaborazione con KUKA non nasce con l’additive: si è consolidata negli anni attraverso applicazioni di saldatura, manipolazione e automazioni diverse.

Questo patrimonio di esperienza, secondo Loris Taffarel, ha reso naturale il passo successivo: «la nostra azienda è sempre stata orientata al futuro, abbiamo sempre cercato soluzioni nuove e innovative».

Da questa attitudine nasce la decisione di investire nella stampa 3D del metallo, una scelta che Wire Trading definisce una vera “scommessa tecnologica” condivisa con KUKA.

Dal concept alla realtà: la cella robotica KUKA + Meltio

Una volta definita la direzione, il progetto ha preso forma attorno a un obiettivo chiaro: combinare robotica multi‑asse, tecnologia laser e una piattaforma software capace di gestire flussi complessi.

Giorgio Casagrande, Sales Agent, descrive l’impianto come «una cella robotica pannellata che integra un KUKA KR 50 R2500 su base basculante KP2‑HV500, con una testa Meltio dotata di nove laser da 200 W che incrociandosi creano un punto di fusione in cui il filo viene depositato a cordoni sovrapposti, strato dopo strato.»

Robot KUKA KR 52-500 integrato nella Metal Additive Manufacturing
Robot KUKA KR 52-500 integrato nella Metal Additive Manufacturing

Come spiega Giorgio Casagrande «robot e bascula ci consentono di avere otto assi di movimento: una libertà di stampa che permette di creare forme complesse o ripristinare pezzi senza le limitazioni dei processi tradizionali».

Questa flessibilità operativa è particolarmente utile per componenti curvi, superfici radiali, riparazioni in zone non raggiungibili e applicazioni multi‑lato.

La qualità di stampa è garantita dalla cinematica del robot KUKA, calibrato per sostenere la testa Meltio mantenendo stabilità su due metri e mezzo di sbraccio.
La precisione viene mantenuta costante anche con la testa montata, grazie alla portata del robot e alla rigidità del sistema.
La tecnologia Meltio lavora da filo metallico, permettendo di utilizzare praticamente qualsiasi lega disponibile in formato wire — incluse quelle altamente ossidabili.
Wire Trading è in grado di utilizzare rame, titanio, alluminio e molte altre leghe.
Questo consente alle aziende di ampliare le possibilità applicative, ridurre i costi di materiale e sperimentare nuove soluzioni senza vincoli impiantistici complessi.

Il processo parte dalla definizione del componente in CAD e prosegue con lo slicing Meltio, che genera i percorsi comprensibili dal robot e dal posizionatore.
La possibilità di simulare lo shape interno del pezzo, alleggerire le strutture e ottimizzare i percorsi riduce drasticamente tempi di produzione e consumi.

Una partnership strategica: perché Wire Trading ha scelto KUKA

La collaborazione tra Wire Trading e KUKA non è semplicemente una fornitura tecnologica: è un rapporto costruito nel tempo, fondato su visione condivisa, fiducia reciproca e un approccio operativo che mette al centro le esigenze del cliente.

A raccontarlo è Arianna Soldan, che ripercorre l’origine del percorso comune:
«Eravamo alla ricerca di un partner che avesse la nostra stessa visione e che soprattutto ci supportasse nelle automazioni richieste dai nostri clienti. In KUKA abbiamo trovato esattamente questo: un collaboratore disponibile, presente e capace di affiancarci in ogni fase del progetto».

Wire Trading e KUKA: piattaforma per stampa 3D in metallo
[Wire Trading e KUKA: piattaforma per stampa 3D in metallo]

La precisione dei robot è sempre stata un elemento distintivo per Wire Trading, un aspetto che Arianna Soldan sintetizza chiaramente: «I robot KUKA sono sempre stati particolarmente precisi».
Questa affidabilità ha permesso all’azienda di sviluppare un robot dedicato alla stampa additiva, caratterizzato da una livrea argento e ottimizzato per garantire una qualità di deposizione costante all’interno delle celle.
«Uno dei vantaggi più grandi di KUKA è il team: un supporto clienti sempre pronto e disponibile ad aiutarci in caso di bisogno», sottolinea Arianna Soldan.
Per Wire Trading, questa continuità di assistenza si traduce in rapidità di risposta, possibilità di personalizzare le applicazioni e sicurezza nell’affrontare integrazioni avanzate.
«Per noi è fondamentale l’interconnessione tra robot, posizionatore e slitta: sono elementi chiave della nostra cella, perché ci danno libertà di stampa e ci permettono di creare soluzioni personalizzate per ogni cliente».
Questa sinergia meccatronica è ciò che consente a Wire Trading di offrire un impianto modulare, scalabile e realmente adattabile a contesti applicativi molto diversi tra loro.

Informati sui vantaggi di KR IONTEC

Scopri di più

Guardare avanti: gli sviluppi futuri della Metal AM con Wire Trading e KUKA

La stampa 3D in metallo è un settore in continua evoluzione, con innovazioni costanti sia sul fronte meccanico sia su quello software.

Wire Trading vede in questo scenario un’opportunità di crescita e un percorso da affrontare insieme a partner solidi.

Come sottolinea Arianna Soldan «l’additive è in continua espansione, e per noi è fondamentale avere un rapporto in cui possiamo continuare a coinvolgere KUKA nei nostri progetti».

Nei dieci anni di collaborazione, Wire Trading e KUKA hanno sviluppato numerose applicazioni complesse, sempre con un alto livello di soddisfazione del cliente.

Un risultato costruito su fiducia, supporto tecnico e un approccio collaborativo che ha permesso di affrontare sfide progettuali sempre più ambiziose.

Per Wire Trading, guardare al futuro significa continuare a innovare e ampliare le possibilità applicative dell’additive manufacturing metallico, mantenendo la stessa mentalità aperta che ha guidato l’azienda fin dall’inizio.

Una visione condivisa anche da Loris Taffarel, che conferma come la ricerca di soluzioni nuove e il desiderio di sperimentare facciano parte dell’identità aziendale: un’attitudine che continuerà a orientare ogni nuovo sviluppo della cella robotica.

In questo scenario, KUKA rimane un partner strategico: un alleato tecnologico e operativo capace di fornire affidabilità, aggiornamenti costanti e un supporto essenziale per trasformare ogni nuovo progetto in un risultato concreto.

Processo di stampa 3D metallica su cella robotizzata
[Processo di stampa 3D metallica su cella robotizzata]

La storia dell’azienda affonda le radici in una passione condivisa per la meccanica e nella voglia di dare forma a soluzioni sempre più efficienti per le imprese

Loris Taffarel, CEO and Sales Manager

Trova i KUKA System Partner vicini a te

Qui trovi il partner giusto per il tuo settore o il tuo problema.