Scegli la tua località:

Posizione

Selezionare una lingua:

  • Italiano / Italian
La robotica che ispira evento al MADE a Milano - Alberto Pellero

La robotica che ispira: il racconto di un pomeriggio al MADE tra AI, additive e intralogistica avanzata

Il MADE – Competence Center ha accolto una nuova edizione di “La robotica che ispira”, un appuntamento che ha messo al centro ciò che oggi muove il mondo dell’automazione: decisioni veloci, soluzioni concrete e un mercato che cambia più rapidamente dei cicli produttivi.


Marco Astore
22 gennaio 2026
Tempo di lettura: 5' minuti

La robotica che ispira: com’è andato davvero il pomeriggio al MADE

Ad aprire il pomeriggio, Alberto Pellero, Head of Marketing and Sales Operations di KUKA Roboter Italia:
«Collaboriamo con il MADE fin dal 2018: qui non si parla solo di tecnologie, le si vede all’opera. È uno spazio aperto alle aziende che vogliono sperimentare e mettere alla prova idee, processi e soluzioni concrete».

Nel suo intervento iniziale, Pellero ha ricordato come la robotica stia vivendo una trasformazione profonda.
«L’hardware è ormai maturo. La nuova frontiera è software, AI, digitalizzazione. È su questo che si giocherà la competitività dei prossimi anni».
Con una presenza globale in oltre 50 Paesi, 15.000 dipendenti e una crescita continua della robotica mobile e dei sistemi digitali, KUKA si sta muovendo in modo deciso verso questa direzione.

La spinta arriva dal mercato: l’AI applicata ai processi, gli strumenti di autoprogrammazione, l’aumento delle soluzioni AMR e l’ingresso di nuovi player stanno ridisegnando lo scenario industriale.
«L’obiettivo è rendere l’automazione più veloce da adottare. Oggi non possiamo più permetterci cicli di sviluppo lenti», ha sottolineato.

La robotica che ispira Alberto Pellero spiega AI al MADE

Tre asset chiari per l’edizione 2026

La giornata ha ruotato attorno a tre pilastri ben definiti:

  • Additive manufacturing
  • Intralogistica e Fast Moving Consumer Goods
  • AI e robotica cognitiva

A portarli sul palco, partner selezionati per la qualità delle applicazioni e la capacità di trasformare tecnologie complesse in valore industriale concreto.

Xaba Inc. & Leas – Physics‑AI e controllo cognitivo

Xaba e Leas hanno mostrato un approccio radicalmente innovativo: macchine che imparano dal mondo reale, integrando dati fisici e AI per diventare sistemi che si auto‑programmano, ottimizzano e collaborano.

Spunti chiave portati da Xaba:

  • un ecosistema globale di centri AI & Robotics (Italia, USA, Canada);
  • una piattaforma Physics‑AI per catturare conoscenza di processo;
  • xCognition, un “synthetic brain” per automatizzare programmazione robot, macchine e PLC, miglioramento continuo grazie ai dati reali.

 Leas ha completato il quadro mostrando applicazioni dove AI, controllo e industrial engineering si uniscono per ridurre errori, accelerare la messa in servizio e compensare la mancanza di operatori qualificati.

Un messaggio forte: robotica come ecosistema auto‑evolutivo, non più come insieme di isole automatizzate.

XABA e Leas al MADE a Milano

Wire Trading – Additive metallico: precisione e processi veri

Wire Trading ha portato un contributo molto tecnico ma estremamente concreto: il processo LMD (Laser Metal Deposition), che permette di costruire parti metalliche in qualunque direzione, con strati saldati controllati al millimetro.

Punti chiave emersi:

  • testa con sei laser da 200 W (totale 1,2 kW), distribuzione ottimizzata e lunga durata:
  • protezione dall’ossidazione tramite anello di gas;
  • uso del filo metallico come materiale più pulito, sicuro e facile da gestire;
  • possibilità di combinare materiali nello stesso componente;
  • slicing avanzato (radial slicing incluso);
  • sistemi modulari facilmente movimentabili con muletto, senza necessità di cappe aspiranti.

Esempio applicativo: una coclea AISI316 realizzata aggiungendo materiale solo dove necessario, sfruttando toolpath complessi generati da software Meltio integrati con robotica KUKA.

Wire Trading MADE Milano

 Caracol AM – L'additive su larga scala che apre un nuovo paradigma

Caracol ha portato un messaggio forte: l’additive non è più un’alternativa, ma una leva strategica.
La visione è chiara: guidare la manifattura verso un modello più flessibile, efficiente e sostenibile.
La loro piattaforma Heron AM — una soluzione turnkey — combina:

  • estrusori ad alta produttività,
  • suite software proprietarie (Eidos),
  • sistemi di controllo,
  • robotica KUKA,
  • unità di drying & feeding,
  • printing bed modulari,
  • cabinet di controllo compatti.

Un caso evocato, l’installazione realizzata al TYN Festival 2025 in Arabia Saudita, ha mostrato come robotica e AM possano trasformare persino l’identità visiva di un luogo, unendo estetica e tecnologia.

Caracol al MADE

Clevertech – End-of-line che risponde a un mercato in trasformazione

Clevertech ha portato sul palco una fotografia molto chiara: il settore del Pet Food sta cambiando a ritmo sostenuto.

L'“umanizzazione” dei prodotti per animali, la crescita di packaging monoporzione e l’esplosione della domanda (solo in Italia 3,1 miliardi € nel 2024, +9.8% annuo; nel mondo oltre 132 miliardi $ nel 2025) stanno imponendo nuove pressioni alle linee produttive.

Clevertech — con oltre 200 sistemi installati solo nel PetFood — ha mostrato come le sue soluzioni integrino robot KUKA per garantire continuità, velocità e precisione, in ambienti anche complessi come quelli successivi al trattamento in autoclave.
Due casi emblematici hanno colpito la platea:

  • Pouches a 250 pezzi/minuto (Romania):
    una soluzione di carico e scarico vassoi basata su oltre 10 robot KUKA coordinati tra loro.
  • Lattine a 1200 pezzi/minuto (Polonia):
    un sistema robotizzato ad alta velocità con KR120 e KR180 che, insieme alla testa Hybrid Sweep‑off, movimenta interi strati di lattine senza perdere allineamento.
Clevertech MADE

LCS Group – Intralogistica aperta, simulata e orchestrata

LCS ha portato una visione estremamente moderna della logistica interna: non più veicoli isolati, ma flotte orchestrate tramite software aperti e standard come VDA 5050.

Punti distintivi presentati:

  • un solo software per diversi AGV/AMR, multi‑tecnologia e multi‑fornitore,
  • analisi del percorso in tempo reale, rilevazione dei colli di bottiglia, mantenimento del flusso,
  • simulazione e dimensionamento ottimale delle flotte,
  • importazione del layout reale, missioni ottimizzate e possibilità di “provare” virtualmente ciò che succederà in fabbrica.

Una logistica che passa dalla teoria alla realtà, con soluzioni che riducono rischi e aumentano continuità.

LCS Group MADE

Conclusioni e prossimi appuntamenti

L’edizione di quest’anno di "La robotica che ispira" ha mostrato una cosa molto chiara: l’automazione non è più solo un insieme di tecnologie, ma un ecosistema in movimento, fatto di partnership solide, visioni condivise e applicazioni concrete che parlano direttamente alle esigenze delle aziende.

In un contesto industriale che richiede risposte rapide, strumenti intuitivi e capacità di adattamento, momenti come questo permettono di vedere dove sta andando la manifattura e quale ruolo ciascuno può giocare al suo interno.

Per KUKA, il 2026 non è un punto d’arrivo ma un percorso in evoluzione.
E questo evento è stato solo il primo passo.
Nel corso dell’anno sono previsti diversi appuntamenti dedicati alla robotica, alla mobilità autonoma, ai processi intelligenti e alle nuove forme di integrazione tra sistemi.

Il prossimo sarà interamente focalizzato sugli AMR e sulla loro applicazione trasversale nei diversi settori: AMR Across KUKA Roboter Italia.

Sarà un’occasione per approfondire la robotica mobile, esplorare nuovi use‑case e vedere da vicino come gli AMR possano ridisegnare flussi, tempi e spazi.

Vi aspettiamo al prossimo appuntamento.
La robotica evolve, e lo fa insieme a chi partecipa.

Informazioni sull’autore:
Marco Astore

Business Developer Robotics


Ulteriori informazioni su Marco Astore
Prossimo articolo

Potrebbe interessarti anche