Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Wählen Sie eine Sprache:

  • Deutsch / German
Herrmann Gutmair mit einem seiner Flugzeuge

Hoch hinaus

Technik, Präzision und Leidenschaft – wie Modellflugzeugbau nicht nur ein Hobby, sondern auch Inspiration für Innovation und Effizienz bei KUKA ist.


Gastautor
7. Januar 2026
Society
Lesezeit: 3 Min.

Von Philip Koehler

Wenn Hermann Gutmair von Modellflugzeugen spricht, leuchten seine Augen. Seit seinem 15. Lebensjahr begleitet ihn dieses Hobby – inspiriert durch seinen Bruder – und es ist bis heute ein fester Bestandteil seines Lebens. Heute besitzt er vier selbst konstruierte Flugzeugmodelle, darunter einen imposanten Doppeldecker mit 2,20 Metern Spannweite im Maßstab 1:3. Weitere Flugzeuge sind in Arbeit.

Was Hermann am Modellflug begeistert, ist nicht nur das Fliegen selbst, sondern die technische Präzision dahinter. Mit einem 3D-CAD-Programm konstruiert er seine Modelle selbst, fräst die Teile eigenhändig und achtet dabei auf jedes kleinste Detail. 

Modell einer Messerschmidt
Das beeindruckende Modell einer Messerschmidt. 

Materialien wie 3 mm Sperrholz, Balsaholz und ein 70 cm³ Boxer-Benzinmotor sorgen für Leichtigkeit und Leistung – sein Modell wiegt 11 kg und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 170 km/h. „Alles, was ein Flugzeug schwer macht, ist teuer“, sagt er. „Wenn man leichter baut, bekommt man mehr Geschwindigkeit – das ist wie bei Robotern.“

Von Modellflug inspiriert: Kostenbewusstsein und Präzision im Job

Diese Denkweise prägt auch seine Arbeit bei KUKA. Seit vier Jahren ist Hermann bei KUKA tätig. Seit einem halben Jahr im Bereich Procurement, während er zuvor dreieinhalb Jahre im Bereich Reibschweißen und Einkauf aktiv war.

Modellflugzeug in der Konstruktion
Das Grundgerüst der Modellflugzeuge, bestehend aus Holz. 

Gemeinschaft und Perfektion: Gutmairs Antrieb

Doch für Hermann zählt nicht nur die Effizienz. Er legt großen Wert auf Funktionalität – sowohl im Modellflug als auch im Berufsleben. „Keine Spielereien, die man für die Funktion nicht braucht“, betont er. Diese Philosophie spiegelt sich in seiner Herangehensweise an Konstruktion und Fertigung wider: Kommunikation zwischen Konstrukteuren und Fertigung muss stimmen, Kosten sollten bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden. 

Modellflugzeug in der Planung
Eines der Modellflugzeuge in der Planung - Präzision und Effizienz sind auch hier - wie im Job bei KUKA ausschlaggebend. 

Im Verein in Fischach findet er Gleichgesinnte, mit denen er seine Leidenschaft teilt. Auch wenn er heute nicht mehr an Wettbewerben teilnimmt, erinnert er sich gerne an seine Jugendzeit, in der er deutschlandweit im Kunstflug aktiv war. Der Bau eines solchen Modellflugzeugs dauert etwa ein Jahr – eine große Investition von Zeit, Geduld und rund 3.000 Euro Materialkosten. Doch für Herrmann ist es mehr als ein Hobby: Es ist ein Ausdruck von Präzision, Leidenschaft und technischem Verständnis. Eigenschaften, die ihn auch im Arbeitsalltag auszeichnen. „Ich stehe zu KUKA und bin begeistert von der Firma und der Arbeit“, sagt er. „Ich möchte nicht nur Aufgaben erledigen, sondern etwas hinterlassen, das Bestand hat.“

Hier schreibt:
Nächster Artikel