Seleccione tu localización:

Ubicación

KUKA brings hands-on industrial automation to the classroom

KUKA is expanding its education portfolio and specifically strengthening technical training in automation at (vocational) schools and universities. With modular robot learning cells, AI-supported applications, and hands-on training, KUKA supports educational institutions in integrating industrial automation into the classroom in a way that is understandable, application-oriented, and future-focused. The goal is to prepare young people early on for the demands of modern production environments.

23 de junio de 2026


Enfoque integral para iniciarse en la automatización industrial

Las exigencias en materia de formación técnica están cambiando notablemente: la automatización, la robótica móvil, el procesamiento de imágenes y las aplicaciones basadas en software están cobrando cada vez más importancia en la industria. Aquí es precisamente donde entra en juego la oferta formativa ampliada de KUKA: los centros educativos y las universidades reciben un concepto integral que simplifica la introducción a la automatización industrial y enseña las tecnologías actuales de forma práctica. Combina hardware, software, formación y contenidos didácticos en un concepto educativo holístico para su uso directo en el aula. Para hacer accesible la automatización de vanguardia a un público más amplio, KUKA está reduciendo específicamente los precios para las instituciones educativas y los integradores educativos, ofreciendo un atractivo descuento del 50 % sobre los precios de catálogo de los productos, así como formación para el profesorado.

Células de aprendizaje modulares para su uso directo en el aula

La gama está compuesta por células de formación en robótica modulares, como la iiQKA Education Cell. Estos sistemas se han desarrollado específicamente para el sector educativo. Esto permite a las instituciones educativas diseñar sus entornos de formación para satisfacer sus necesidades específicas e integrar la automatización paso a paso en los conceptos de aprendizaje existentes.

El kit educativo AMR KMP 250P ya complementa la gama con aplicaciones prácticas en el ámbito de la robótica móvil. Enseña conceptos fundamentales como la navegación, las tareas de transporte y la interacción con robots fijos, lo que ofrece una introducción clara a los procesos intralogísticos modernos.

El iiQKA Education Cell Lite se puede utilizar para mostrar tareas típicas de la robótica.

La cartera se ha ampliado para incluir nuevas celdas

A partir de julio de 2026, esta gama se ampliará para incluir productos adicionales. El iiQKA Education Cell lite puede utilizarse para demostrar tareas típicas de la robótica, como seguir trayectorias o recoger y paletizar objetos. Con su diseño compacto, una pinza integrada y el controlador portátil KUKA smartPLUG, el cobot iiQKA Education Cell lite ofrece versátiles oportunidades para aprender las características específicas de un cobot en el aula. Las aplicaciones se basan siempre en procesos industriales reales y proporcionan a los alumnos conocimientos fundamentales, como los sistemas de coordenadas, los movimientos de los ejes, la programación punto a punto y la integración de un sistema de visión opcional.

Funciones adicionales para impartir clases más atractivas

Se pueden integrar funciones adicionales como opciones, tales como puertas de protección y sistemas de seguridad, sistemas de pinzas y cámaras, una mesa ondulada para la programación de contornos tridimensionales o placas de distribución de carga para su uso en suelos delicados. Esto permite adaptar las células de aprendizaje a diferentes requisitos espaciales y pedagógicos.

Con un cobot, los alumnos pueden adquirir experiencia práctica y aprender mediante la aplicación práctica.

El concepto de «formación de formadores» potencia las capacidades de los profesores

Un componente fundamental de la oferta es la formación diseñada específicamente para el profesorado. Durante un curso de formación de una semana, aprenden a manejar los sistemas y a utilizarlos de forma autónoma en el aula. «Nuestro objetivo es capacitar al profesorado para que pueda integrar la automatización en sus clases de forma práctica y sin grandes barreras de acceso», afirma Andrea Herold, responsable global de Educación en KUKA. «Para ello, ofrecemos no solo la tecnología adecuada, sino también conceptos de formación y materiales didácticos que permiten una implementación rápida y sostenible en la enseñanza diaria». Además de la introducción técnica, los profesores reciben materiales didácticos preparados para el aula. Los contenidos se adaptan a diferentes niveles de aprendizaje y también se ofrece un plan de estudios concreto.

Simulación, robótica móvil y aplicaciones de inteligencia artificial

La oferta se complementa con el software de simulación iiQWorks.Sim. Este permite planificar, probar y optimizar virtualmente las células de formación antes de su uso práctico. El software crea un gemelo digital del sistema robótico, lo que ofrece a alumnos y profesores oportunidades adicionales para preparar y analizar aplicaciones. Por ejemplo, el software permite generar automáticamente trayectorias de robot sin colisiones y realizar análisis de consumo energético o de viabilidad. De este modo, se crea un entorno de aprendizaje estrechamente alineado con los requisitos industriales actuales y se transmiten los fundamentos esenciales de los procesos de automatización modernos.

Con iiQWorks.Sim, es posible planificar virtualmente las células de formación.

La combinación de la robótica y la inteligencia artificial permite impartir una formación estrechamente alineada con la práctica industrial real. Esto ofrece a los estudiantes una visión temprana de las tecnologías que ya son relevantes en los entornos de producción modernos de hoy en día.

Alois Buchstab, VP Advanced Robotics Market Trends Scout at KUKA

¡Descubre la oferta formativa completa de KUKA!

KUKA Education ofrece soluciones de formación práctica para estudiantes de secundaria y universitarios utilizando hardware y software estándar del sector, con descuentos para centros educativos.