Tempo di lettura: 3' minuti
Dai robot ai processi: dove si giocherà la competitività
Una domanda semplice, ma che tocca un tema sempre più attuale.
Negli ultimi anni il dibattito sull'automazione si è concentrato soprattutto sulle tecnologie: robot, software, intelligenza artificiale, sistemi di visione e robotica mobile.
Ma osservando ciò che accade nelle fabbriche, emerge una prospettiva diversa.
La vera sfida non è più soltanto individuare la tecnologia migliore, ma capire quali processi possano generare il maggiore valore per l'organizzazione.
Una riflessione che assume ancora più rilevanza se si considera che il mercato italiano della robotica ha raggiunto i 3,5 miliardi di euro, mentre il 28% delle aziende utilizza già soluzioni robotiche e la quota è destinata a crescere fino al 36% entro il 2028.
Inoltre, il 60% delle imprese considera la robotica una risposta concreta alla crescente carenza di manodopera.
Partendo da questa considerazione, analizziamo quattro processi che stanno assumendo un ruolo sempre più strategico all'interno della manifattura moderna.
Movimentazione interna dei materiali: il processo che collega tutto
Per anni si è pensato che la competitività dipendesse principalmente dalla velocità delle singole macchine.
Oggi molte aziende stanno scoprendo che il vero collo di bottiglia si trova spesso tra una macchina e l'altra.
Materiali che devono raggiungere la linea corretta, semilavorati che attraversano diversi reparti, prodotti finiti destinati al magazzino o alla spedizione: ogni trasferimento rappresenta un'opportunità di miglioramento.
La crescente variabilità produttiva, la riduzione delle dimensioni dei lotti e la necessità di una maggiore flessibilità stanno spingendo molte aziende a ripensare l'intralogistica come parte integrante del processo produttivo.
In questo contesto, la robotica mobile, i sistemi di orchestrazione dei flussi e le piattaforme di gestione centralizzata delle missioni stanno trasformando il modo in cui vengono gestiti i materiali all'interno degli stabilimenti.
Alimentazione delle linee produttive: la continuità come vantaggio competitivo
Un impianto può essere altamente automatizzato, ma la sua efficienza dipende dalla disponibilità continua dei materiali necessari alla produzione.
Per questo motivo cresce l'attenzione verso
l'alimentazione delle linee e la sincronizzazione tra magazzino, logistica interna e reparti produttivi.
Le aziende più avanzate stanno lavorando per rendere questi flussi sempre più dinamici e adattabili, soprattutto in contesti caratterizzati da frequenti cambi formato e produzioni a elevata variabilità.
L'obiettivo non è semplicemente ridurre i tempi di attesa, ma costruire un sistema capace di reagire rapidamente alle esigenze produttive e ai cambiamenti del mercato.
È qui che iniziano a emergere i concetti tipici dell'
Automation 2.0:
coordinamento tra sistemi differenti, condivisione dei dati e gestione intelligente delle priorità produttive.
Controllo qualità e tracciabilità: il valore dei dati
Tra tutte le applicazioni robotiche, una delle aree più dinamiche è quella legata alla qualità.
Secondo gli ultimi dati disponibili, in Italia le applicazioni di ispezione qualità basate su sistemi di visione hanno registrato una crescita del 15%, sostenuta anche dalla diffusione di soluzioni che integrano intelligenza artificiale e analisi avanzata delle immagini.
La qualità non viene più considerata soltanto una verifica finale.
Sempre più aziende stanno portando controlli, raccolta dati e tracciabilità direttamente all'interno della produzione, trasformando il controllo qualità in uno strumento operativo per migliorare continuamente il processo.
L'obiettivo non è soltanto ridurre gli scarti, ma costruire una base dati affidabile che permetta di comprendere le cause dei problemi prima che producano effetti concreti.
Fine linea, confezionamento e pallettizzazione: una nuova fase di maturità
Storicamente rappresentano uno dei primi ambiti in cui le aziende hanno introdotto automazione e robotica.
Oggi però il tema si è evoluto.
Il packaging e la pallettizzazione continuano a crescere, con un
incremento del 5% nelle installazioni rilevate sul mercato italiano.
Le esigenze attuali non riguardano soltanto produttività e riduzione della fatica operativa.
Le aziende chiedono maggiore flessibilità nella gestione dei formati, cambi prodotto più rapidi, integrazione con i sistemi logistici e semplicità di utilizzo.
In molti casi il vero valore non risiede più nel singolo robot, ma nella capacità dell'intero sistema di adattarsi rapidamente alle esigenze del business.