請選擇您的所在位置:

位置

自主性全能好手:無塵室機器人 KMR iisy CR 樹立技術標竿

半導體和電子產業落實高效自動化:KUKA 推出的 KMR iisy CR 是一款多功能自主移動機器人 (AMR),可在負載級別為 11 和 15 公斤的無塵室中實現智慧應用。無塵室模型已通過夫朗和斐研究所認證,並符合 DIN EN ISO 14644-1 規定的 ISO 無塵室 3 級要求。

2025年6月17日


專為半導體產業和高敏感無塵室應用設計的自主移動機器人

KMR iisy CR 由一個移動平臺和一架六軸機器人 LBR iisy CR 組成,具有低微粒和低排於等性,並通過 ESD 認證,是無塵室作業最理想的活動式機械手。在快速簡單完成安裝後,這套系統可以高效地在倉庫中執行 拾放應用、 物料運輸或 堆垛任務,同時達到最佳經濟效益——不僅在半導體製造中,在電子產業的其他各個領域中也是如此。 

安裝在移動平台上的六軸機器人 LBR iisy CR 可有效率地執行拾放應用、物料運輸或堆棧任務。 

作為認證的一部分,夫朗和斐研究所也確認了自主移動機器人的靜電傳導性釋氣行為,因此證明它適合在無塵室中使用。在這裡,機器人可以連接起任意數量的工作站,不受傳統物料運輸解決方案的限制。此外,它可以在不同產品之間快速切換,因此可以以具有競爭力的價格進行小批量生產

線上購買無塵室專用 KMR iisy CR

在 my.kuka 中為您的應用尋找合適的自主機器人

未來導向的軟硬體合作

該移動平臺採用人工智慧輔的成熟軟體解決方案 KUKA.AMR Fleet 作為車隊管理器,而機器人連接臂則在 iiQKA.OS2 上運行。該作業系統可以擴展功能、適應性強且內建完整的虛擬機器人控制器 (Virtual Robot Controller VRC),具有人工智慧功能,網路恢復力高,並且由於符合新的 ISO 10218 標準,非常適合未來的數位製造。因此,不僅是硬體,內部的軟體也來自 KUKA,完美實現直接協調。無論處理製造過程中的任務如何艱鉅,智慧系統都能提供協助克服困難。

KMR iisy CR 實際運行

KMR iisy CR 具有低微粒和低排放特性以及 ESD 認證,非常適合在無塵室中使用。

中央車隊管理、靈活控制與可變操作系統

可以選擇利用 KUKA smartPAD     pro 或 KUKA smartPLUG 來控制 AMR,使用者可以透過 USB 介面連接到自己的操作裝置,例如平板電腦。使用 smartPAD pro 進行控制時的實用特色:smartPAD pro 可以靈活地從整合式支架上取下,這為操作員提供了人體工學優勢並節省了成本,尤其是在擁有多台 AMR 的車隊中,因為並非每台機器都需要自己的操作裝置。

最重要的產品特性一覽:

  • 自主移動機器人 (AMR) 機隊管理軟體:此行動平臺由人工智慧輔助的車隊管理軟體 KUKA.AMR Fleet 控制,用於即時集中管理和監控異質性自主移動機器人機隊。

  • 適用於機器人連接臂的可變作業系統 iiQKA.OS2:安全的操作系統,能夠自信地應對所有自動化挑戰——即使在無塵室中也是如此。

  • 自由可選的控制裝置:可以使用 KUKA smartPAD pro 或 KUKA smartPLUG 進行控制。

歸功於移動機器人:無塵室協作機器人為精密敏感製造實現最佳成本效益

LBR iisy CR 的所有六個軸上均採用專門開發的密封件,保證符合空氣潔淨度 3 級規定的低微粒排放量。此外,機器人採用與無塵室相容的材料製成,有助於將氨或碳氫化合物氣體析出量降至最低。整架機器人的導電性符合 DIN EN 61340 標準,因此例如晶圓等敏感組件不會因靜電放電而損壞。機器人製作完成後,在送交給客戶之前會在無塵室條件下再次受到清潔。無塵室機器的特殊包裝可確保運送過程中不會發生顆粒污染。機器人的表面不受一般清潔化學品影響

您的無塵室是否已準備好實現更高水準的自動化?

讓專家發揮專業知識,將 AMR 成功整合到您的製造和物流流程中。

半導體製造的新標竿

KMR iisy CR 能夠靈活改裝, 無論是在大批量還是小批量生產都能帶來高效益,例如半導體和電子元件的製造過程。可以採用移動式無塵室機器人的應用包括安全處理 FOUP(Front Opening Unified Pods)、晶舟傳送盒或開放式晶圓傳送盒。移動機器人還可以選配專為半導體產業標準化的 E82 和 E84 介面,並輕鬆整合到現有的材料控制系統