Education Days 2026
Besuche die Education Days in Steyregg vom 22. bis 24. Juni sowie vom 30. Juni bis 02. Juli – sei dabei und erlebe die Zukunft der Automatisierung!
Die Welt der Automatisierung verändert sich rasant und damit auch die Anforderungen an Ausbildung und Lehre. Wir laden Dich herzlich ein, gemeinsam mit uns einen Blick in die Zukunft zu werfen: bei den KUKA Education Days 2026 in Steyregg!
Erlebe vom 22. bis 24. Juni und 30. Juni bis 02. Juli 2026 jeweils am Vor- und Nachmittag spannende Vorträge, interaktive Robotik-Workshops und exklusive Einblicke in unser KUKA TechCenter sowie unser KUKA College.
Datum: 22.–24.06. und 30.06.–02.07.2026
Beginn: Start um 08:30 sowie um 13:00 Uhr
Veranstaltungsort: KUKA GmbH, Gewerbeallee 12, 4221 Steyregg
Zum ersten Mal: Trainer Day @KUKA am 03. Juli 2026
Zusätzlich zu den Education Days findet dieses Jahr erstmals der Trainer Day statt, der speziell auf Trainer:innen, Lehrer:innen und Ausbildner:innen ausgerichtet ist.
Am Vormittag starten wir mit einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch, bei dem Themen wie Robotik im Unterricht und aktuelle Schülerprojekte im Mittelpunkt stehen. Anschließend beschäftigen wir uns mit dem vorhandenen Schulungsequipment und den Möglichkeiten, wie unsere KUKA Education Zellen aufgebaut und erweitert werden können. Darauf folgt ein Überblick über die neuesten Funktionen in KSS 8.5, 8.6 und 8.7.
Im nächsten Programmpunkt stellen wir iiQKA.OS2 vor und richten es gemeinsam ein – wir bitten alle Teilnehmenden, dafür unbedingt einen eigenen Laptop mitzubringen. Außerdem geben wir einen Einblick in die aktuelle iiQKA Schulungszelle und deren Einsatzmöglichkeiten. Am Nachmittag erwarten die Teilnehmenden praktische Programmierübungen im KUKA College, bei denen das Gelernte direkt angewendet werden kann. Für eine Mahlzeit in der Mittagspause ist selbstverständlich gesorgt.
Datum: 03.07.2026
Beginn: Start um 08:30 Uhr
Veranstaltungsort: KUKA GmbH, Gewerbeallee 12, 4221 Steyregg
Das erwartet Sie
Vortrag: Was ist ein Industrieroboter und wie funktioniert er?
Erfahrt mehr über die vielfältigen und innovativen Einsatzmöglichkeiten der Robotik, beginnend mit einer spannenden Reise durch verschiedene Industriezweige wie Automobil, Lebensmittel, Stahl und mehr.
Vortrag: Die Zukunft der Robotik – Eure Chancen in der Automatisierung.
Im Mittelpunkt dieses Vortrags stehen die vielfältigen Möglichkeiten, die Robotik jungen Menschen heute eröffnet. Anhand praxisnaher Beispiele zeigen wir, wie der Einstieg in Programmierung und Automatisierung gelingen kann, bis hin zu zukunftsweisenden Berufsperspektiven und passenden Fördermöglichkeiten. Außerdem zeigen wir, wie ethische und rechtliche Themen, wie zum Beispiel Robotergesetze und künstliche Intelligenz, unsere technologische Zukunft beeinflussen.
Standortführung: KUKA TechCenter & College
Erhalte exklusive Einblicke in unser KUKA TechCenter und College und erlebe Automatisierung hautnah – direkt am Standort Steyregg.
Hands-on: Wie einfach es ist, mit Robotern zu arbeiten!
Moderne Robotik zum Ausprobieren: An vier interaktiven Stationen kann selbst erlebt werden, wie Roboter gesteuert werden, spielerisch und praxisnah. Ob beim 4-Gewinnt gegen einen Roboter, beim Schweißen, beim PEZ-Picker oder bei der intuitiven Handführung mit dem KR iisy – hier wird Zukunftstechnologie greifbar.