Scegli la tua località:

Paese

Sicurezza testata TÜV per la lavorazione al laser dei materiali nella lavorazione industriale

Le prestazioni superiori delle sorgenti di raggi laser comportano requisiti di sicurezza superiori. La soluzione: KUKA LaserSpy 4.0. Con questo sensore ottico testato TÜV si ottiene un sistema di sicurezza attiva più sicuro e più economico rispetto ai sistemi passivi.

8 giugno 2020


I sistemi a parete protettiva per la protezione laser devono resistere a carichi elevati.

La potenza del laser è aumentata, la radiazione laser è stata migliorata e anche la distanza focale è sempre più lunga. In caso di guasto, i sistemi a parete protettiva sarebbero esposti a radiazioni più forti, a cui dovrebbero resistere. Per fornire una protezione adeguata, per i sistemi di sicurezza passiva la cabina di protezione laser dovrebbe essere molto grande. Solo in questo modo ci sarebbe sufficiente distanza dal fuoco laser e la radiazione non potrebbe fuoriuscire. Tuttavia, questo spesso non è possibile o comporta costi elevati. Sistemi laser attivi come KUKA LaserSpy 4.0 rappresentano un'alternativa più economica e poco ingombrante.

Protezione laser industriale ed economica

KUKA LaserSpy 4.0 è un sensore ottico per la protezione laser che controlla attivamente i sistemi a parete protettiva della cabina. Se il sensore misura una radiazione eccessiva all'interno degli elementi parete, ad esempio nel caso di un colpo perforante, il circuito di sicurezza viene attivato entro pochi millisecondi e il processo laser viene arrestato. Il sistema e l'operatore ricevono così la necessaria protezione. KUKA LaserSpy 4.0 controlla l’intercapedine a tenuta di luce di una parete protettiva. Il presupposto per un sistema funzionante è quindi una cabina a doppia parete. 
Facile monitoraggio dei sensori KUKA LaserSpy 4.0 con KUKA SPY-M.

Monitoraggio dei processi per la lavorazione al laser dei materiali nella lavorazione industriale

Se il raggio laser danneggia la parete interna della cabina, il sensore ottico rileva questo guasto e spegne la sorgente del raggio laser attraverso il circuito di arresto di emergenza, prima che possa penetrare nella parete di protezione esterna. Questo vale per sorgenti a elevata potenza nell'intervallo di lunghezza d'onda compreso tra 850 e 1.100 nm. "Questo principio ci permette di monitorare il processo in modo sicuro", afferma Matthias Mießen, Project Manager tecnologia di sicurezza laser di KUKA.

Tutti i requisiti della norma IEC / EN 60825-4 per pareti di protezione laser attive sono soddisfatti. "La soluzione con KUKA LaserSpy 4.0 è tuttavia economica, poiché non sono necessarie celle inutilmente grandi per garantire la protezione", afferma Matthias Mießen. Ogni sensore è costituito da rilevatori, collocati in circolo attorno a un nucleo. Di conseguenza, si può monitorare uno spazio di 3,50 metri in tutte le direzioni.