选择您所在的地点:

国家

KUKA 码垛机器人为家族制粉厂的成功助一臂之力

法国面粉的最大许可重量从 40 kg 降至 25 kg。这使得 Moulins Bourgeois家族制粉厂达到了其供货能力的极限。在供货量相同的情况下,装袋、运输到装载的面粉袋数大约是过去的两倍之多。因此,该公司选用 KUKA 机器人进行自动堆垛,从而成功的解决了问题。


用于制作法式长棍面包、曲奇饼干和面饼的法国面粉

Bourgeois - 伯爵面粉自 1895 年以来一直是高品质面粉的代名词。总经理 Julien Bourgeois 解释说:“我们作为独立的石磨面粉制造商,历经四代传承就像葡萄酒农挑选葡萄品种那样,我们同样也对谷物品种精挑细选。”80 年以来,公司总部一直设在巴黎以东 80 公里的 Verdelot(佛德洛镇)。虽然公司正在稳步发展,但 Moulins Bourgeois 一如既往仍将自己定义为“家族制粉厂”。虽然公司只加工法国出产的谷物,并且将手工面包坊视为其核心目标群体,但是它早已把高品质面粉销往全世界各地。Moulins Bourgeois 的传统种植面粉和有机面粉主要出口到德国、挪威、埃及、沙特阿拉伯、中国和巴西。

自动堆垛:减轻繁重的手工劳动,提高供货能力

位于 Verdelot 的全自动配送中心得益于五台 KUKA 码垛机器人的高速度和可靠性

Bourgeois 战胜危机

在这十年里,Bourgeois 家族经历了两大挑战。2010 年 6 月 28 日,配电箱内热量积聚引发了一场火灾,大火烧毁了该公司设在 Verdelot 的总制粉厂。公司只能坚持租用的制粉厂来继续运营。与此同时,Bourgeois 家族在 18 个月内又重建一座制粉厂,并且卫生预防措施得到改善,生产能力也提高到原来的两倍左右

给员工带来更大的利益,是制粉厂的挑战

一切进行得很顺利。但不久之后,上台的新法规让面粉制造商面临其他挑战。Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) 社会保险和 Association Nationale de la Meunerie (ANM) 职业协会针对减轻制粉厂员工的身体负荷的各项规定达成了一致。从那以后,面粉袋重量不得超过 25 kg。所以经营这家家族企业的第四代传人Julien 和 David Bourgeois 需要采用一种新的方法。
Moulins Bourgeois 现在是欧洲最现代化的面粉生产基地之一
公司总部设在 Verdelot(佛德洛镇):Moulins Bourgeois 每天向其客户供应多达 170 吨面粉

从繁重的体力劳动到全自动配送中心

Julien Bourgeois 表示:“需要把 40 kg 的面粉袋换成 25 kg 的面粉袋,这对我们的员工来说是个好消息,因为减轻了繁重的体力劳动。但是,我们每天必须装上卡车的面粉袋数量实际上从之前的 7000 袋翻了一番。以前,那是完全不可能的。”因为在此之前,有 6 名员工一直负责将面粉袋装上托盘并进行装载。这种重体力劳动无法随意加快速度。 
由于出台的新规定,每袋面粉重量从 40 kg 降到仅 25 kg

自动化“货物到卡车”解决方案

为了防止团队超负荷工作,并确保能够履行全部订单,公司决定投资建设一个全自动配送中心。在此期间,员工们维持原来的工作 – 装运层面,他们现在确保每袋面粉袋都零失误装上卡车,并安全地存放。2014 年,包括 5 台 KUKA 码垛机器人在内的 100% 自动化“货物到卡车”解决方案开始实施。配有自动码垛功能的新配送中心于 2015 年 9 月启用。从那时起,两台 KR 180 R3200 PA (KR QUANTEC PA) 和三台 KR 300-2 PA 机器人负责整个拣选过程,即卸垛和装载到正确的传送带上。

KUKA 公司了解我们的目标并且知道我们需要什么样的解决方案。通过 KUKA 机器人和集成商 AB Process,我们实现了我们的目标。

Moulins Bourgeois 总经理 Julien Bourgeois

自动堆垛:面向未来的团队合作所取得的丰硕成果

Viastore Systems 负责内部物流,集成商是 AB Process。AB Process 的创始人 Christophe Abjean 同时也是其中一位总经理,他表示新配送中心对他来说的特别之处在于:“订单的准备实现了 100% 自动化 – 从托盘入库到面粉袋装车KUKA 的五台卸垛机器人可靠地承担着整个拣选过程,而且速度惊人。该系统的处理能力为每小时 2000 袋。”在这一过程中,袋装货物被预先分拣,以便它们按照与配送路线对应的顺序装车。
自动码垛机器人:两台 KR 180 R3200 PA 将一袋袋面粉袋放到传送带上
KR 300-2 PA 装袋规整,每小时可运送 550 袋面粉 

梦之队:两台 KUKA 码垛机器人的诸多优势

事实证明,两台 KR 180 R3200 PA 是一个节省空间、并且灵活的解决方案,可以将一袋袋面粉袋放到传送带上。每个机器人每小时可以码放 100 袋面粉。另一方面,KR 300-2 PA 码垛机器人一次可拾取 5 袋面粉,因此每小时最多可运送 550 袋面粉。KUKA 专门为要求高速完成的高负载作业开发了这一类机器人。它可以毫不费力地、轻柔地码放重达 300 kg 的货物,并且由于采用不同高度的安装支架,它们可以灵活地适应各种任务。KUKA 旗下法国、比荷卢三国和马格里布地区的总经理 Emmanuel Bergerot 得出以下结论:“Moulins Bourgeois 公司的自动化是在机器人机械装置及其控制软件上坚持不懈进行技术创新的结果。这个系统专为要求严苛且高效的物流提供服务。”

在堆垛方面比以往更快、更有成效 – 甚至远远超越

该配送中心完全满足了人们的高期望。现在从接受订单到交货的时间不超过 24 小时。这使得原本就备受客户青睐的 Moulins Bourgeois 伯爵面粉更具吸引力。这家家族企业每天出货量高达 170 吨面粉年营业额从 2015 年的 4000 万欧元攀升到 2020 年的 5000 万欧元。而 Bourgeois 兄弟为 拥有150 名对公司高度满意度的员工和欧洲高效且现代的面粉生产基地而倍感欣慰。 
面粉按照与配送路线对应的顺序放在托盘上,然后装上车

“作为一家企业,经济效益在不断增长”

Julien Bourgeois 脸上露出欣慰的笑容,表示:“通过转型,我们成功地多装了 60% 袋面粉,并降低了员工患肌肉骨骼疾病和受伤的风险。”“作为一家企业,我们不断发展,市场需求比以前大了很多,因此员工的总人数更上了一个台阶。”

查找您身边的 KUKA 系统合作伙伴

请在此针对您的行业或问题查找合适的合作伙伴。

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置