工業製造におけるレーザー素材加工のTÜV検査済みの安全性
レーザー光線源の性能を高めることで、安全性に対する要件も高くなります。ソリューション:KUKA LaserSpy 4.0。TÜV検査済みのこの光学センサーによって、パッシブなシステムに比べより安全かつ経済的であアクティブな安全性システムが入手できます。
2020年6月8日
工業用途に適した経済的なレーザー保護

工業製造におけるレーザー素材加工時の工程のモニタリング
レーザー光線がキャビンの内壁を損傷した場合には、光学センサーがこのエラーを検知し、レーザー光線が外壁を通過する前に、レーザー光線源が緊急停止回路によって停止されます。これは、波長が 850 ~ 1,100 ナノメートルの高性能光線源に適用されます。「この原理によって工程を安全にモニターできるようになります」と、KUKA のレーザー安全技術のプロジェクトマネージャーであるマティアス・ミーセンは語っています。
規格 IEC / EN 60825-4にあるアクティブなレーザー保護壁に関する全ての技術的な要件を満たしています。「しかし、KUKA LaserSpy 4.0を利用したソリューションは、確実に保護するための不必要に大きなセルを必要としないため経済的です」とマティアス・ミーセンは語っています。各センサーは、中心部の周りに円形状に配置されているディテクターで構成されています。これにより、3.50メートルの範囲をあらゆる方向にモニターすることができます。