Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Humanoide Roboter in der Produktion

Humanoide Roboter sind Robotersysteme mit menschenähnlichen Eigenschaften, die komplexe Aufgaben übernehmen können. KUKA verfolgt den Einsatz humanoider Roboter mit Fokus auf autonome Systeme, die einen konkreten Mehrwert in realen Produktionsumgebungen schaffen. Wie weit ist die Entwicklung solcher Systeme bereits fortgeschritten? Und in welchen Bereichen kommen humanoide Roboter heute zum Einsatz? In diesem Beitrag werfen wir einen Blick hinter die Technologie und zeigen, wie humanoide Roboter die Zukunft der Fertigung prägen.


Was ist ein humanoider Roboter?

Der Begriff „humanoid“ bedeutet „menschenähnlich“. Ein humanoider Roboter ist demnach ein menschenähnliches Robotersystem, das in seiner äußeren Form oder Bewegungsweise an den menschlichen Körper erinnert. Ziel ist es, Aufgaben zu übernehmen, die sehr komplex sind und typischerweise von Menschen ausgeführt werden – etwa durch zwei Arme, Sensorik und autonome Bewegungsfähigkeit. Bei KUKA steht die funktionale Autonomie im Vordergrund: Mobile Plattformen, KI-gestützte Sensorik- und Vision-Systeme und flexible Greifer sind entscheidend für den industriellen Einsatz.

Gibt es humanoide Roboter bereits?

Ja, humanoide Roboter existieren bereits und werden in ersten industriellen Pilotprojekten getestet. Die Technologie befindet sich insgesamt noch in der Weiterentwicklung und ist – vor allem für industrielle Prozesse – noch nicht ausgereift. Zu den zentralen Herausforderungen in der Industrie zählen vor allem die Kosten, der Trainingsaufwand sowie alle Aspekte rund um die Sicherheit.
Die häufig genannten Vorteile humanoider Systeme – beispielsweise Mobilität und hohe Flexibilität – kann KUKA mit bestehenden Robotern und Plattformen, wie dem KMR iisy, heute schon sehr effizient abdecken. 

KUKA verfolgt das Thema humanoide Robotik mit einem klaren Fokus auf Autonomie, Robustheit und nahtlose Integration in industrielle Workflows. In industriellen Anwendungen steht für Kunden weniger die äußere Form eines Roboters im Vordergrund, sondern ein überzeugendes Verhältnis aus Kosten, Nutzen und funktionaler Leistungsfähigkeit. Ob Humanoid, AMMR (autonom fahrende mobile Plattform mit darauf montiertem Roboter) oder klassische Robotikplattform - entscheidend ist der konkrete Mehrwert beim Kunden vor Ort. 

KUKA sieht humanoide Robotik nicht als kurzfristiges Produktziel, sondern als Teil einer übergeordneten Vision. Alles steht im Kontext von „Physical AI“ – dem Zusammenspiel von Hardware und Software, sowie unserer Automation Management Platform, der zentralen Steuerungsoberfläche für unsere gesamten Roboterflotten.

– Marc Fleischmann, Chief Software & AI Officer KUKA Group –

Wer baut humanoide Roboter?

 
Neben spezialisierten Start-ups arbeiten auch etablierte Unternehmen an humanoiden Robotiklösungen.

KUKA verfolgt den Einsatz humanoider Roboter mit Fokus auf autonome Systeme, die auf mobilen Plattformen basieren und mit KI, Sensorik und Greiftechnik ausgestattet sind.
 

Unser Fokus liegt auf autonomen mobilen Manipulationsrobotern (AMMR), physischen KI-basierten autonomen Systemen sowie digitalen Zwillingen und Simulation. Mit der Kombination aus mobilen Plattformen, Roboterarmen und KI fokussieren wir uns auf industrielle und professionelle Logistikdienstleistungsmärkte.

– Hui Zhang, CTO KUKA Group –

Wo werden humanoide Roboter eingesetzt?

Derzeit liegt der Fokus unter anderem auf einfachen Handling-Aufgaben in der Logistik. Perspektivisch sind humanoide Roboter auch für komplexere Tätigkeiten in der Montage, Wartung oder im Service denkbar, überall dort, wo Flexibilität und autonome Entscheidungsfähigkeit gefragt sind.

Die häufig genannten Vorteile humanoider Systeme – also Mobilität, beidhändige Einsatzfähigkeit und hohe Flexibilität – sind zentrale Anforderungen von Kunden aus der Industrie. Für KUKA stehen deshalb folgende Aspekte im Vordergrund, die für autonome Robotersysteme entscheidend sind:

  • Mobile Plattformen mit hoher Flexibilität
  • Sensorik und Vision-Systeme, insbesondere KI-gestützte Bildverarbeitung
  • Variable Greifersysteme für unterschiedliche Aufgaben
  • Offene Schnittstellen für maximale Integrationsfähigkeit
  • Simulation zum Trainieren und Optimieren der Applikation

 

KUKA kann damit viele mögliche Einsatzbereiche von Humanoiden mit bestehenden Lösungen schon sehr effizient abdecken: 

  • Autonome Mobile Roboter (AMR) übernehmen Aufgaben in Logistik, Produktion und sogar im Gesundheitswesen. Sie navigieren selbstständig, arbeiten kollaborativ mit Menschen und lassen sich flexibel in bestehende Prozesse integrieren. Beispiele wie die Smart Factory bei KRONE oder die automatisierte Möbelproduktion mit Formetal zeigen, wie mobile Plattformen von KUKA reale Mehrwerte schaffen. Mit autonomen mobilen Manipulatoren bietet KUKA modulare, fahrerlose Plattformen, die mit Roboterarmen kombiniert sind. Sie sind hochflexibel, skalierbar und ideal für Anwendungen wie Materialtransport, Kommissionierung, kollaborative Fertigung sowie im Gesundheitswesen. 
  • Zentrale Echtzeit-Steuerung heterogener AMR‑Flotten mit KI‑gestützter Planung, optimierten Prozessen und einfacher, programmierfreier Integration in bestehende Systeme.
  • Darüber hinaus bietet KUKA mit der Simulationssoftware iiQWorks.Sim ein leistungsstarkes Werkzeug zur virtuellen Inbetriebnahme und Offline‑Programmierung der Cobot‑Anwendungen auf der KMR iisy Plattform. So können Kunden die jeweilige Cobot‑Applikation im stationären Zustand der Plattform vorab simulieren, optimieren und validieren.
  • Mit Visual Components stellt die KUKA Group eine leistungsstarke 3D-Simulationsplattform bereit, auf der komplette Fabriken virtuell geplant, Prozesse überprüft und Produktionsabläufe optimiert werden können – noch bevor die reale Inbetriebnahme erfolgt.
  • Mit Swisslog bietet die KUKA Group intelligente Automatisierungslösungen für Lager und Logistik, die Materialflüsse optimieren und Kommissionierprozesse effizient gestalten. 
  • Swisslog Healthcare liefert automatisierte Systeme für Krankenhäuser und Apotheken, wie Rohrpost- und Medikamentenmanagementlösungen, die Routineaufgaben übernehmen und so Personal entlasten.

Welche Branchen profitieren am meisten von Humanoider Robotik?

Besonders die Automobilindustrie, der Einzelhandel, Logistik und Lagerhaltung, die Fertigungsindustrie, Elektronik sowie das Gesundheitswesen und die Pharmazie zeigen großes Potenzial für humanoide Robotik. Auch Rechenzentren könnten künftig von dieser Technologie profitieren.

Kann ich einen humanoiden Roboter kaufen?

Viele der Vorteile, die humanoiden Systemen oft zugeschrieben werden – Mobilität, Zweiarm-Fähigkeit oder Flexibilität – gehören bereits heute zu den Kernstärken von KUKAs etabliertem Automationsportfolio. Humanoide sind daher ein möglicher Weg innerhalb eines breiteren Technologiefeldes. KUKAs Leitprinzip: Form follows function. Entscheidend ist der Mehrwert, den Robotik in realen Produktionsumgebungen liefert. Hier geht es direkt zum my.KUKA Marketplace
Bei KUKA ist humanoide Robotik Teil einer übergeordneten Vision: Alles steht im Kontext von Physical AI, dem Zusammenspiel von Hard- und Software. 

Wie sieht die Zukunft Humanoider Roboter aus?

Autonome Mobile Manipulation repräsentiert KUKAs Zukunftsbild einer intent-basierten Robotik. In den kommenden Jahren werden diese Systeme – zu denen auch oft diskutierte humanoide Roboter als ein möglicher Formfaktor gehören – grundlegend verändern, wie Roboter in unterschiedlichen Umgebungen und Anwendungen arbeiten.

In der Industrie steht für Kunden weniger die äußere Form eines Roboters im Vordergrund, sondern ein überzeugendes Verhältnis aus Kosten, Nutzen und funktionaler Leistungsfähigkeit.