Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Innovationen für die Medizin der Zukunft: KUKA auf der MEDICA 2025

Modernste Technologien sind aus Medizin und Gesundheitswesen nicht mehr wegzudenken. Auf einer der weltweit größten Medizintechnikmessen zeigt KUKA, wie roboterbasierte Lösungen Ärzte und Therapeuten unterstützen können – und bietet mit dem KUKA Innovation Award jungen Talenten eine Plattform für ihre Medizinrobotik-Ideen.

29. Oktober 2025


Immer mehr Kliniken und Gesundheitseinrichtungen setzen auf modernste, roboterbasierte Medizintechnik. „Robotik wird in den kommenden Jahren im Gesundheitswesen zunehmend zum Einsatz kommen und eröffnet unzählige neue Möglichkeiten zum Wohle der Patientinnen und Patienten“, sagt Axel Weber, Vice President der Business Unit Medical Robotics bei KUKA.

Vom 17. – 20. November zeigt KUKA auf der Branchenmesse MEDICA in Düsseldorf in Halle 10, Stand A22 Innovationen rund um Medizinrobotik. 
Axel Weber, Vice President der Business Unit Medical Robotics bei KUKA

LBR MED und KR QUANTEC HC: Robotik im Einsatz für die Medizin

Der sensitive KUKA LBR Med ist der weltweit erste Roboter, der für die Integration in ein Medizinprodukt zertifiziert wurde. Dank seiner hohen Sensitivität, Flexibilität, Ergonomie und Sicherheitsstandards kommt er heute in zahlreichen medizinischen Anwendungen zum Einsatz. Messebesucher können auf der MEDICA an der Medical-Feature-Zelle verschiedene Modi und Szenarien rund um den LBR Med testen. Dazu zählen unter anderem Teaching-by-Demonstration, Telemanipulation oder das Feature der Kollisionsvermeidung, das an der Demozelle auf spielerische Art und Weise mithilfe eines Gaming-Controllers getestet werden kann. 

Der LBR Med ist der weltweit erste Roboter, der für die Integration in ein Medizinprodukt zertifiziert wurde.

Zudem zeigt KUKA ein Modell des KR QUANTEC HC. Der Roboter für hohe Traglasten bis 300 kg wird in Systemen eingesetzt, bei denen schwere medizinische Ausstattung bewegt werden muss, zum Beispiel Röntgen-C-Bögen oder Linearbeschleuniger für Strahlentherapie. Mit Hilfe des Roboters werden hochpräzise Untersuchungen und Behandlungen von Patienten ermöglicht.

Der Roboter für hohe Traglasten bis 300 kg wird in Systemen eingesetzt, die zum Beispiel Röntgen-C-Bögen oder Linearbeschleuniger für Strahlentherapie ermöglichen.

Medical Robotics Challenge 2.0: Das Finale des KUKA Innovation Award 2025

Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr zudem auf dem KUKA Innovation Award. Der Robotik-Wettbewerb steht in diesem Jahr unter dem Motto „Medical Robotics Challenge 2.0“. Die fünf Finalteams wurden jeweils mit einem LBR Med sowie einem Vision System von NDI ausgestattet. NDI ist der weltweit führende Anbieter von medizinischen Navigationsprodukten und engagiert sich für die Weiterentwicklung der Navigationstechnologie, um den medizinischen Fortschritt voranzutreiben. Die Innovation Award Teams präsentieren ihre innovativen und kreativen Konzepte zur Verbesserung von Vorsorge, medizinischer Behandlung oder chirurgischen Eingriffen direkt am KUKA Stand. Eine internationale Jury kürt den Gewinner des mit 20.000 € dotierten Innovationswettbewerbs direkt auf der Messe am 19. November 2025 um 11 Uhr

Laden Sie sich hier das Pressematerial herunter:

Pressemitteilung und Bildmaterial