Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA Roboter arbeitet bei Anton Paar als Laborassistent

Proben für Tests platzieren und hinterher entsorgen: Was für einen Laboranten zusätzliche Arbeit und viel Aufwand bedeutet, ist für einen KR AGILUS der perfekte Zeitvertreib. Platziert in einem Rheometer für die Qualitätsprüfung macht der Roboter von KUKA bei der Anton Paar GmbH genau das – und zwar rund um die Uhr.

28. April 2026


Er sortiert die Behälter mit festen, pastösen oder flüssig-dosierbaren Proben, er platziert Messgeräte und räumt hinterher wieder auf: Der KR AGILUS macht seine Aufgabe als Laborassistent richtig gut. Mit sechs Kilogramm Traglast und einer Reichweite von 726 Millimetern ist der kompakte 6-Achs-Kleinroboter optimal geeignet, um in der Qualitätsprüfung in Laborumgebungen zu unterstützen. Die international tätige Anton Paar GmbH hat ihn für den automatisierten Rheometer HTR 7000 im Einsatz, wo der Roboter von KUKA dabei unterstützt, Proben – etwa im Lebensmittelbereich – zu testen.
In die Testmaschine der Anton Paar GmbH fügt sich der KR AGILUS optimal ein

Dank Roboter keine Wartezeit

Insgesamt 14 Arbeitsschritte entfallen durch die automatisierte Testmaschine, in die sich der Kleinroboter einfügt. Für den Laboranten bedeutet das: Unnötige Wartezeit entfällt und er kann sich auf Aufgaben wie das Setup und die Auswertung der Tests konzentrieren. Kunden der Anton Paar GmbH, die die Maschine bereits im Einsatz haben, schätzen besonders, dass sie dadurch die Effizienz steigern konnten. „Routineaufgaben laufen nun rund um die Uhr zuverlässig und reproduzierbar ab. Unsere Mitarbeitenden gewinnen dadurch wertvolle Zeit für anspruchsvollere Tätigkeiten wie die Analyse und Interpretation der Messergebnisse. Gleichzeitig verbessern wir die Qualität und die standortübergreifende Vergleichbarkeit der Tests“, meldete ein Kunde zurück.
Der KR AGILUS greift die Proben und platziert sie in den Testbehältern
Der KR AGILUS hantiert dabei mit den Proben, reinigt das Messgerät, erstellt Protokolle und entsorgt nach vollendeten Tests die Proben. „Die ESD-Zertifizierung, der kleine Footprint und die genaue, agile Arbeitsweise haben den Kunden vom KR AGILUS überzeugt“, sagt Janez Brezovnik, Account Manager bei KUKA. Das bestätigt Harald Köppel, Head of Automation & Robotics Anton Paar GmbH: „Gerade im Labor, wo Platz begrenzt ist und Prozesse präzise ablaufen müssen, ist die Kombination aus hoher Wiederholgenauigkeit, kompakter Bauweise und Flexibilität entscheidend. Zudem ermöglicht uns die Lösung eine stabile und durchgängige Automatisierung unserer Probenabläufe.“ Rund um die Uhr können im HTR 7000 durch die Automatisierung bis zu 60 Proben verarbeitet werden. Eine Hygienic-Machine-Ausführung des KR AGILUS war für die Testmaschine nicht notwendig, wäre aber bei Bedarf möglich.
Durch den KR AGILUS fallen bei Labortests viele manuelle Arbeitsschritte weg

Weitere Automatisierungsmöglichkeiten in Food und Beverage

Rund zehn solcher Testmaschinen mit dem KR AGILUS sind schon global verteilt bei Endkunden im Einsatz – beispielsweise in der Kosmetikbranche oder bei Brauereien. Und damit noch nicht genug. Die Anton Paar GmbH plant, weitere Maschinen mit Robotern von KUKA auszustatten, etwa für Tests in der Getränkeindustrie. Harald Köppel sagt: „Wir sehen im Bereich der Laborautomatisierung noch großes Potenzial und arbeiten bereits an weiteren Konzepten, insbesondere im Food- und Beverage-Bereich. Die Zusammenarbeit mit KUKA bietet uns hier eine starke Basis, um zukünftige Lösungen gemeinsam weiterzuentwickeln.“
Durch den kleinen Footprint und die agile Arbeitsweise ist der KR AGILUS der optimale Labormitarbeiter
KUKA steht dabei mit seinem Portfolio als starker Partner zu Seite. Denn der Automatisierungsexperte hat nicht nur die passenden Roboter dafür, sondern auch die Software. So kann der automatisierte Laborassistent bestmöglich in die Testumgebung integriert werden. „Bei der Wahl des Automatisierungspartners war für uns entscheidend, dass der Partner technologisch führend ist und unsere spezifischen Anforderungen im Laborumfeld versteht. Neben Präzision und Zuverlässigkeit spielte auch die einfache Integration in unsere bestehenden Systeme sowie die Benutzerfreundlichkeit eine zentrale Rolle“, begründet Köppel die Zusammenarbeit mit KUKA. Zudem setzte er auf einen global agierenden Anbieter mit einem verlässlichen 24/7-Service – schließlich erwarten auch die Kunden der Anton Paar GmbH weltweit eine durchgängige Betreuung ihrer automatisierten Systeme. Mit KUKA kann das gelingen.

Flexible Lösungen für mehr Effizienz und Produktivität

Jetzt mehr erfahren über vielfältige Automatisierungsmöglichkeiten - passend zu Ihren Bedürfnissen.