Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA präsentiert auf der interpack 2026 die Zukunft des Verpackens – schnell, flexibel, autonom

Auf der interpack 2026 zeigt KUKA, wie schnelle Pick‑and‑Place‑Systeme, Hygienic‑Oil‑ und Clean‑Room‑Roboter, Palettierlösungen, Schwerlastroboter sowie AMR Verpackungsprozesse effizienter machen. KUKA präsentiert in Halle 6, Stand B74, smarte, saubere und durchgängige Automatisierung für Packaging-, Food- und Consumer‑Goods‑Anwendungen.

7. April 2026


Künstliche Intelligenz, automatisierte Abläufe und Zukunftstechnologien: Die Verpackungsindustrie befindet sich im Umbruch. Vom 7. bis 13. Mai wird auf der weltweit größten Handels- und Verpackungsmesse gezeigt, wie das in der Realität bereits heute aussehen kann. Der Automatisierungsexperte KUKA aus Augsburg präsentiert mit drei Applikationen die Möglichkeiten des Pick-and-Place und Packaging in Kombination mit AMR und intelligenter Software. Besucher erfahren außerdem, wie Funktionalitäten humanoider Roboter bereits heute mit Industrierobotik umgesetzt werden können.

Zwei neue Roboter mit zukunftssicherem Betriebssystem

KUKA präsentiert auf der interpack 2026 zwei Neuheiten: die neue Generation des beliebten KR CYBERTECH mit 35 Kilogramm Traglast und den KR AGILUS ultra, der in der Kleinrobotik neue Anwendungsbereiche schafft. Die Roboter bringen nicht nur in der Hardware neue Möglichkeiten mit, sie sind außerdem kompatibel mit dem neuen Betriebssystem iiQKA.OS2, das skalierbar ist und sich flexibel an alle Roboter-Anwendungen anpassen lässt. Dank KI-Erweiterung und den Voraussetzungen für die ISO 10218:2025 und die neue Maschinenverordnung macht iiQKA.OS2 den automatisierten Betrieb damit zukunftssicher. Am Messestand von KUKA können sich die Besucher davon live überzeugen.
Die KR CYBERTECH mit 35 Kilo Traglast erweitern das Portfolio bei KUKA, was auch der Verpackungsindustrie zugute kommt.

Highspeed-Roboter in Hygiene-Ausführung

In der „Consumer-Goods-Zelle“ zeigen zwei KR DELTA und zwei KR AGILUS, was High-Speed bedeutet: Die Delta-Roboter simulieren anhand von Pokerchips, die auf einem Band laufen, was automatisiertes Pick-and-Place bedeutet. Integrierte Kameras erkennen die Pokerchips, greifen diese und legen sie in einem definierten Muster an anderer Stelle ab, was einen individuellen Verpackungsprozess simuliert. Ob für Pralinen, Löffel für Baby-Nahrung oder Hamburger-Pattys: „Die Multiroboteranwendung ist sehr relevant für die Zielgruppe der interpack und ist in dieser Form schon bei einigen Unternehmen im Einsatz“, sagt Ralf Schneider, Business Development Manager GI bei KUKA.
Die KR DELTA simulieren, was im Bereich Pick & Place möglich ist.

Humanoid neu interpretiert mit drei KR AGILUS

Ergänzend zu dieser Multiroboteranwendung zeigt das Projekt eine ganz typische Applikation im Bereich Picking und wie diese Prozesse durch Künstliche Intelligenz sowie Automatisierung erleichtert werden können. Das Besondere daran: Die Anwendung, die von einer KI-Software gesteuert wird, ähnelt in ihrer Funktionalität einem humanoiden Roboter mit Kopf und zwei Armen, zusammengesetzt aus drei KR AGILUS und einem Kamerasystem, die auf engstem Raum zusammenarbeiten.
Drei KR AGILUS arbeiten beim Picking zusammen – ähnlich einem humanoiden Roboter.

Es kommt nicht darauf an, wie der Roboter aussieht, sondern welche Vorteile er dem Kunden bringt.

Ralf Schneider, Business Development Manager GI bei KUKA

iiQKA.OS2 & iiQWorks.Sim: Software, die Automatisierung vereinfacht

Mit iiQKA.OS2 präsentiert KUKA die nächste Evolutionsstufe seines Betriebssystems: Das neue System deckt mit seinen kompatiblen Softwarepaketen alle relevanten Funktionalitäten der General Industry ab und ermöglicht zugleich eine schnelle Inbetriebnahme mit deutlich verbesserter Usability. Erweiterte Tech‑Pakete für Pick-and-Place oder Palettieren erweitern den Funktionsumfang und machen die Automatisierung noch effizienter und vielseitiger. iiQWorks.Sim ergänzt das Portfolio als leistungsstarke, realitätsnahe Simulationssoftware. Von der Zellenplanung bis zur virtuellen Inbetriebnahme ermöglicht sie ein durchgängiges Engineering und reduziert Entwicklungszeiten erheblich.
Der neue KR AGILUS ultra erweitert bei KUKA das Portfolio der Kleinrobotik.

Premiere auf der interpack 2026: Mobiler Gabelstapler KMF 1500P-CB

Zudem erleben die Messebesucher eine Premiere: Den neuen mobilen Gabelstapler KMF 1500P-CB. Mit einer Hubhöhe von bis zu 3 Metern und einer maximalen Payload von 1.500 Kilogramm ist der Gabelstapler die optimale Ergänzung des KUKA Portfolios. Dank internationaler Zertifizierungen ist er sicher in der Verwendung. Da er mithilfe der bewährten Software KUKA.AMR OS und dem Flottenmanager KUKA.AMR Fleet gesteuert wird, ist der Gabelstapler einfach in jeden Aufbau zu implementieren.

Großes AMR-Portfolio für die Verpackungsindustrie

Kombiniert werden die Zellen und Anlagen auf der Messe mit einem weiteren Zukunftsthema: autonomer mobiler Robotik (AMR). So transportiert die mobile Plattform KMP 250P die Kisten mit Produkten und eine KMP 600P simuliert, dass sogar eine gesamte Zelle von einem zum anderen Ort gebracht werden kann. Bereits auf der interpack vor drei Jahren stand die Kombination aus Palettierung und mobilen Plattform im Fokus – mit seinem erweiterten AMR-Portfolio bringt KUKA das Thema nun auf ein neues Level.
Das breite Portfolio an AMR macht die Materialflüsse schneller und einfacher.

Wenn Menschen fehlen, müssen Prozesse intelligenter werden: Gerade einfache Verpackungs- und Logistikaufgaben gehören automatisiert. Investieren Sie mit unseren Roboter- und AMR-Lösungen in Ihre Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit.

Dieter Rothenfußer, Key Technology Manager bei KUKA

3D-Simulation der Exponate durch Visual Components

Ob die Materialanlieferung durch AMR, das Verpacken und Palettieren durch einzelne Roboter oder Order-Picking: Wie die einzelnen Systeme in der realen Produktion ineinandergreifen, zeigt in Halle 6, Stand B74, Visual Components, der Software- und Simulationsspezialist in der KUKA Group, mit einer 3D-Simulation auf dem Bildschirm. Darin enthalten sind alle Exponate des diesjährigen Messeauftritts, sodass sich die Besucher ein umfassendes Bild der Anwendungsmöglichkeiten machen können. Die KUKA Group macht auf der interpack 2026 mit ihrem Portfolio deutlich: Robotik und Automatisierung machen die Verpackungsindustrie flexibler, präziser und effizienter.

Besuchen Sie KUKA auf der interpack 2026

Auf der Handels- und Verpackungsmesse vom 7. bis 13. Mai in Düsseldorf zeigt KUKA in Halle 6, Stand B74, sein Portfolio: von Pick-and-Place- über mobile Robotik bis zu intelligenter Software. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich zur Zukunft der Verpackungsindustrie inspirieren.