Select your location:

Location

Select your language:

  • Spanish
  • German
  • German
  • English
  • Spanish
  • Spanish
  • German

Kickoff for KUKA Innovation Award 2015

Augsburg, 17 September 2014 – The international competition for the KUKA Innovation Award 2015 has begun. The submission of entries from research and developer teams in the field of robot-based automation began at the beginning of September.

18 September 2014


Im Fokus der diesjährigen Ausschreibung des mit 20.000 Euro dotierten Preises liegt die Mensch-Roboter-Kollaboration. Aufgabe der Bewerber ist es, die von ihnen entwickelte Anwendung in einer realitätstreuen Ar-beitsumgebung zu zeigen. Um identische Bedingungen und somit einen fairen Vergleich der Teilnehmer zu gewährleisten, soll die Anwendung oder Schlüsseltechnologie mit dem KUKA Leichtbauroboter LBR iiwa gezeigt werden. LBR iiwa (intelligent industrial work assistant) ist der weltweit erste sensitive Leichtbauroboter, der für die sichere Mensch-Roboter-Kollaboration genutzt werden kann. Er eröffnet neue Einsatzbereiche der Robotik im direkten Umfeld von Menschen – ohne Schutzzäune.

Am Wettbewerb interessierte Forscher und Entwickler, die bereits Erfah-rung mit und Zugang zu LBR iiwa haben, können ihre Bewerbung bis zum 15. Februar 2015 bei KUKA einreichen. Interessenten, die über keinen LBR iiwa verfügen, können sich bis zum 15. Oktober 2014 bewerben, um für die Laufzeit des Wettbewerbs einen LBR iiwa gesponsert zu bekommen. Details zum KUKA Innovation Award, zu den Teilnahmebedingungen und dem Anmeldeverfahren sind ausführlich auf der Website http://innovationaward.kuka.com beschrieben.

Finale auf der Hannover Messe im April 2015

Eine internationale Jury wird Anfang März 2015 die Finalisten bekanntge-ben, die ihre Applikationen auf der Hannover Messe vom 13. bis 17. April 2015 dem Fachpublikum präsentieren dürfen. Die Preisverleihung wird ebenfalls im Rahmen der Messe auf dem KUKA Stand stattfinden.

Das war der KUKA Innovation Award 2014

KUKA hat den Wettbewerb im Jahr 2013 ins Leben gerufen, um Innovatio-nen im Bereich der roboterbasierten Automatisierung voranzutreiben und den Technologietransfer von der Wissenschaft in die Industrie zu fördern. Auf der diesjährigen AUTOMATICA in München verlieh KUKA den ersten Innovation Award an Entwickler der Robotics and Perception Group der Universität Zürich. Das Siegerteam überzeugte mit seiner Applikation „Cooperative air-ground robotics: Removing obstacles in the way – search and rescue missions“. Darin geht es um die Zusammenarbeit eines Quadrocopters mit dem am Boden fahrenden KUKA youBot. Der mit einer Kamera ausgestattete Quadrocopter fliegt autonom ein bestimmtes Gebiet ab, erstellt eine Karte und stellt die dabei gewonnenen Informationen dem youBot zur Verfügung. So kommt dieser am Boden schnell zu seinem Ziel, um beispielsweise in einem Katastrophengebiet Hilfe leisten zu können. Die Schweizer setzten sich mit ihrer Entwicklung gegen mehr als 30 inter-nationale Bewerberteams durch.