Scegli la tua località:

Posizione

Selezionare una lingua:

  • Italiano / Italian

_un robot, che collega!

Fiere di Parma, dal 22 al 24 marzo, KUKA presenta le più innovative soluzioni di automazione robotizzata

9 marzo 2018


_un robot, che collega! Con questo slogan KUKA si presenta a Mecspe 2018, dal 22 al 24 marzo a Parma (Pad. 5 - Stand H55), l’appuntamento più importante per l’automazione industriale italiana. La smart manufacturing e l’interazione semplice e sicura tra l’assistente robot e l’operatore umano – sempre più efficienti colleghi di lavoro – sono i punti di forza di KUKA.

 

In tema di robotica collaborativa, sarà possibile testare le nuove funzionalità di LBR iiwa, il robot più sensibile sul mercato, l’assistente ideale dell’operatore per complesse applicazioni industriali quali assemblaggio, movimentazione, testing, ecc., eseguite in totale sicurezza. Grazie all’interfaccia utente basata sul graphic programming, gestione e programmazione diventano molto semplici. È disponibile anche nella versione teaching by demonstration.

 

Sarà presente anche ready2_pilot, pacchetto applicativo che attraverso un teaching device installato sul braccio o sull’end effector del robot rende possibile programmare in apprendimento manuale la traiettoria in modo estremamente facile. Applicabile su tutti i robot KUKA, in questa occasione equipaggerà un KR AGILUS, che si caratterizza per la grande precisione in spazi molto ridotti, velocità di lavoro e versatilità.

 

Per la prima volta in Italia sarà visibile anche un esempio concreto del funzionamento della piattaforma cloud-based KUKA Connect, collegata con gli stabilimenti KUKA nel mondo. Questo software consente di analizzare i dati di produzione su ogni dispositivo, ovunque e in qualsiasi momento. È possibile utilizzare analisi big data e cloud computing per prevedere e aumentare produttività, qualità e flessibilità, oltre a programmare una manutenzione predittiva.

 

A Mecspe si rinnova la collaborazione tra KUKA e Siemens: per semplificare e ottimizzare integrazione e programmazione di un robot della famiglia KR AGILUS, l’interfaccia software KUKA.mxAutomation consente il perfetto utilizzo da parte dell’operatore del pannello di controllo SINUMERIK 840D di Siemens. Grazie a questo pacchetto, l’utente può eseguire in modo semplice e immediato tutti i compiti richiesti. Ciò garantisce una gestione ottimale del robot da parte di tutti gli addetti. In fiera, sarà aggiunta anche una opzione “touch” per consentire ai visitatori di guidare il robot con semplici operazioni per prelevare un simpatico gadget.

 

All’ingresso Sud Padiglione 4, in collaborazione con altri 15 partner, KUKA ha realizzato una vera e propria Fabbrica Digitale capace di produrre un pedale da downhill in alluminio, trasformato nella fibbia di una cintura realizzata con il copertone di una bici poi distribuita a chi la prenoterà online o si registrerà in fiera. Nella logica della mass costumization, il prodotto è personalizzato con viti di diversi colori. Questa linea completa 4.0 utilizza la robotica mobile di KUKA, visibile per la prima volta in Italia: KMR iiwa abbina i punti di forza di LBR iiwa con una piattaforma mobile, autonoma e flessibile. Dopo la fase di fresatura, KMR iiwa movimenta il pezzo all’interno dell’area collegando le varie fasi, mentre l’avvitatura viene svolta da un robot di piccole dimensioni KR AGILUS che, dopo aver lavorato il pezzo, lo passa in totale sicurezza all’operatore per il confezionamento manuale della cintura. Un sistema informatico traccia l’intero percorso del pezzo all’interno del processo (dall’ordine alla consegna), comunicando in tempo reale con il cliente/visitatore.

 

Finalisti al KUKA Innovation Award 2017, i ricercatori del CNR ITIA presentano un progetto innovativo: è stata infatti sviluppata una soluzione di human-robot collaboration mirata al settore aero-spaziale che migliora l’assemblaggio di componenti pesanti come le cappelliere in cabina. Grazie alle nuove tecnologie, schemi avanzati di controllo e funzionalità virtuali per guidare l’esecuzione – con l’utilizzo del robot collaborativo ultraleggero LBR iiwa e della versatile piattaforma mobile KUKA flexFELLOW – si è raggiunto l’obiettivo di rendere il lavoro dell’operatore meno faticoso, all’interno di una spazio ristretto.

 

KUKA si presenta a Mecspe 2018 con un panorama completo di soluzioni robotiche automatizzate efficienti e sicure: sarà possibile toccare con mano quanto sia sicura l’interazione e semplice la programmazione dei robot KUKA, i migliori colleghi di lavoro, collegati perfettamente nei processi più complessi e innovativi.