LBR iiwa auf Deutschlandtour
Die Mensch-Roboter Kollaboration (MRK) spielt in der Produktion eine immer größere Rolle. Es gibt aber auch andere Anwendungsfelder: Bei einem Projekt mit Vodafone lockt ein LBR iiwa in sechs Städten Besucher in Vodafone Stores in denen er Selfies nachzeichnet.
30. Juni 2016

LBR iiwa – Der Künstler unter den Leichtbaurobotern
Möchte ein Kunde ein Porträt vom Roboter gezeichnet bekommen, wird zunächst per Huawei P9 ein Bild geschossen, das weiter an einen Computer gesendet wird. Dort wandelt eine von KUKA und Vodafone speziell entwickelte Software das Bild in eine Vektorgrafik um. Die Daten werden anschließend an den LBR iiwa übermittelt. Anhand der Vektorgrafik beginnt der Roboter mit der Zeichnung. Das Erstaunliche: Der Roboter entscheidet von sich aus, wie er die Striche setzt. Nach rund zehn Minuten ist der Roboter mit der Zeichnung fertig und der Besucher kann das schöne Andenken mit nach Hause nehmen.
Die Stationen des LBR iiwa:
- 16.06. – 18.06. München, Marienplatz 25
- 23.06. – 25.06. Hamburg, Jungfernstieg 14
- 30.06. – 03.07. Dortmund, Westenhellweg 52
- 07.07. – 09.07. Düsseldorf, Flinger Straße 40
- 14.07. – 16.07. Köln, Schildergasse 69-73
- 21.07. – 23.07. Frankfurt, Zeil 85